컨트롤러(Controller) 유형 변경
컨트롤러(Controller)
변경
대화 상자를 사용하면 동일 플랫폼 내에서 컨트롤러를 다른 컨트롤러나 수정 버전으로 변경(예: 1769-L33ER 컨트롤러를 1769-L36ERM 컨트롤러로 변경)하거나 다른 플랫폼으로 변경(예: 1756-L71 컨트롤러를 1769-L33ER 컨트롤러로 변경)할 수 있습니다.태스킹 모델 및 명령어 사용 설정은 P-컨트롤러(Controller)를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 프로젝트는 컨트롤러(Controller)를 변경할 때 이러한 두 가지 P-컨트롤러 옵션에 액세스하려면 P-컨트롤러를 사용해야 합니다. 기존 프로젝트가 다른 컨트롤러(Controller) 유형에서 P-컨트롤러로 변경된 경우가 아니면 태스킹 모델 옵션은 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다.
Add-On 명령어에 대한 자세한 내용은
Logix5000 Controller Add-On 명령어 프로그래밍 매뉴얼
(발행 번호 1756-PM010)을 참조하십시오.표준 컨트롤러(Controller)에서 안전 컨트롤러로 변경하면 일반적으로 다음에 영향을 미치며 그 반대도 마찬가지입니다.
- 지원 기능
- 프로젝트의 물리적 구성(안전 파트너 및 안전 I/O)
- 컨트롤러(Controller) 속성
- 태스크(Task), 프로그램(Program), 루틴(Routine), 태그(Tag)와 같은 프로젝트 구성 요소
- 안전 Add-On 명령어
컨트롤러(Controller) 유형을 변경하려면:
- 컨트롤러(Controller)를 선택하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음속성을 선택합니다.
- 컨트롤러(Controller)속성대화 상자,일반탭에서 컨트롤러변경을 선택하여컨트롤러 변경대화 상자를 엽니다.
- 유형에서 다른 컨트롤러(Controller)를 선택합니다.
- 소프트웨어 버전에서 버전 번호를 선택합니다.목록에는 사용 가능한 컨트롤러(Controller) 유형과 소프트웨어 버전만 포함됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 컨트롤러(Controller)를 변경하면 프로젝트에 어떤 영향이 미치는지를 설명하는 대화 상자 내용을 읽습니다. 컨트롤러(Controller) 유형을 변경하려면예를 클릭합니다. 현재 컨트롤러(Controller) 유형을 유지하려면아니요를 클릭합니다.컨트롤러(Controller) 유형 변경 시의 영향을 나타내는 목록을 보려면 다음 중에서 해당되는 변경 시나리오를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.