이전 컨트롤러 모델에서 Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, GuardLogix 5580, ControlLogix 5580 또는 ControlLogix 5590 컨트롤러로
컨트롤러 유형을 이전 컨트롤러 모델에서 Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 또는 ControlLogix 5590 컨트롤러로 변경할 때 멀티캐스트 생성 태그가 포함된 프로젝트가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
v31.00.00의 Compact GuardLogix 5380 및 GuardLogix 5580 컨트롤러는 안전 태그를 유니캐스트로만 생성합니다.
Compact GuardLogix 5380 및 GuardLogix 5580 컨트롤러는 안전 태그를 유니캐스트로만 생성합니다. 컨트롤러(Controller)는 안전 태그(Tag)를 유니캐스트 또는 멀티캐스트로 사용합니다. 안전 사용된 태그(Tag)를 구성할 때 제작자의 기능을 고려하십시오.
- 이 컨트롤러의 I/O 구성에 있는 제작자가 Compact GuardLogix 5380 또는 GuardLogix 5580 컨트롤러이고 안전 태그를 사용하는 경우, 사용된 태그가 유니캐스트를 사용하도록 구성하십시오.
- 이 컨트롤러의 I/O 구성에 있는 제작자가 Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570 또는 GuardLogix 5560 컨트롤러인 경우 안전 사용된 태그를 유니캐스트 또는 멀티캐스트로 구성합니다.
RPI 제한
버전 28.00 이전 릴리스에서는 생성된 태그(Produced Tag)가 가장 빠른 요청 사용자의 요청된 패킷 간격(Requested Packet Interval, RPI)으로 데이터를 생성합니다. 이러한 RPI를 통해 RPI 설정이 다른 여러 사용자가 생성자에 성공적으로 연결할 수 있습니다. 버전 28.00 이후 릴리스에서는 생성된 태그(Produced Tag)의 첫 번째 사용자는 생성된 데이터의 RPI를 결정합니다. 모든 후속 사용자가 첫 번째 사용자와 동일한 RPI 값을 요청해야 하며 그렇지 않으면 연결에 실패하고 오류 코드 0112가 표시됩니다.
생성 컨트롤러(Controller)로 첫 번째 사용자 연결을 전송하는 장치가 생성된 태그(Produced Tag)의 첫 번째 사용자입니다. 첫 번째 사용자는 생성자 및 사용자 컨트롤(Control) 시스템의 전원이 켜지는 순서에 따라 요청을 수행합니다. 따라서 시스템의 전원을 껐다 켜면 첫 번째 사용자가 변경될 수 있습니다. 장치를 첫 번째 사용자로 구성할 수 없습니다. 생성 컨트롤러(Controller)로 첫 번째 요청을 전송하는 사용자를 식별하기가 어려우므로 멀티캐스트 생성된 태그(Produced Tag)를 구성할 때 적절하게 계획합니다.
생성된 태그의 사용자가 Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 및 GuardLogix 5580 컨트롤러에 연결하기:
- 생성된 태그의 사용자가 릴리스 버전 17.00 이하를 실행 중이며 Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에서 생성된 태그를 사용하는 경우:
- 생성된 태그(Produced Tag)의 모든 멀티캐스트 사용된 태그(Consumed Tag)에 동일한 RPI가 있는지 확인합니다. 동일한 RPI가 없으면 일부 사용자가 연결되지 않습니다.
- 릴리스 버전 18.00 이상을 실행 중인 멀티캐스트 사용자의 경우:
- 생성된 태그(Produced Tag)의 모든 멀티캐스트 사용된 태그(Consumed Tag)에 동일한 RPI가 있는지 확인합니다. 또는
- 모든 멀티캐스트 사용자가사용된 태그(Consumed Tag)가 생성자가 제공한 RPI를 사용하도록 허용으로 구성되었는지 확인합니다.
- ControlLogix 5560/5570 컨트롤러를 ControlLogix 5580 또는 5590 컨트롤러로, 또는 CompactLogix 5370 컨트롤러를 CompactLogix 5380 컨트롤러로 교체하는 방법에 관한 자세한 내용은 Rockwell Automation Literature Library의 교체 가이드라인: Logix5000 컨트롤러 참조 매뉴얼(1756-RM100)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.