다른 플랫폼에서의 컨트롤러(Controller) 유형 변경

동일한 플랫폼 내에서 컨트롤러(Controller) 유형을 변경하면 다음 사항이 삭제됩니다.
  • 소스 컨트롤러(Controller)에 있는 기본 외 모든 모듈(Module)(및 그 하위 모듈)
  • 대상 컨트롤러(Controller)에 기본 모듈(Module)로 존재하지 않는 소스 컨트롤러의 모든 기본 모듈(및 그 하위 모듈). 이러한 모듈은 대상 컨트롤러의 기본 모듈로 대체됩니다.
모듈(Module) 입력 데이터 상태 변경
모듈 입력 데이터 상태 변경에서 트리거하도록 구성된 여러 이벤트 태스크를 지원하는 컨트롤러에서, 모듈 입력 데이터 상태 변경에서 트리거하기 위한 단일 이벤트 태스크만 지원하는 CompactLogix 5370 L1 컨트롤러로 변경하면 이벤트 태스크의 구성이 보존됩니다. 모듈(Module) 구성이 잘못되었음을 나타내는 확인 오류가 보고됩니다. 오류를 수정하거나 이 구성을 지원하는 컨트롤러(Controller)로 변경해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal