안전 컨트롤러(Controller)에서 다른 안전 컨트롤러로

동일한 플랫폼을 사용하여 하나의 안전 컨트롤러(Controller)에서 다른 안전 컨트롤러로 변경(예를 들어, 1756-L72S 컨트롤러에서 1756-L73S 컨트롤러로 변경)하거나 플랫폼에서 하나의 안전 컨트롤러에서 다른 안전 컨트롤러로 변경(예를 들어, 1756-L71S 컨트롤러에서 1769-L30ERMS 컨트롤러로 변경)합니다.
동일한 플랫폼 내에서 안전 컨트롤러(Controller) 변경
동일한 플랫폼 내에서 안전 컨트롤러(Controller)를 변경하면 현재 사용 가능한 것보다 더 많거나 적은 안전 컨트롤러 메모리를 구성할 수 있습니다. 태스크(Task), 프로그램(Program), 루틴(Routine), 태그(Tag) 또는 기타 파라메터의 클래스를 만들거나 삭제 또는 변경할 때 호환성 문제가 발생하지 않습니다. 플랫폼 내에서 변경되므로 I/O는 계속 대상 컨트롤러(Controller)와 호환됩니다.
여러 플랫폼에서 안전 컨트롤러(Controller) 변경
하나의 안전 컨트롤러(Controller) 유형에서 다른 안전 컨트롤러 유형으로 변경하면 모든 태스크(Task), 프로그램(Program) 루틴(Routine) 및 태그(Tag)의 클래스가 변경되지 않습니다. Logix Designer 응용 프로그램에서 대상 컨트롤러와 호환되지 않는 I/O 모듈을 삭제합니다.
Logix Designer 응용 프로그램은 대상 컨트롤러가 지원하는 안전 레벨에 따라 프로젝트의 안전 레벨을 적절히 업데이트합니다.
  • 대상 컨트롤러(Controller)가 소스 컨트롤러와 동일한 안전 레벨을 지원하는 경우 프로젝트의 안전 레벨은 변경이 완료될 때 동일하게 유지됩니다.
  • 대상 컨트롤러(Controller)가 소스 컨트롤러와 동일한 안전 레벨을 지원하지 않을 경우 프로젝트의 안전 레벨은 대상 컨트롤러의 지원되는 안전 레벨로 변경됩니다. 예를 들어, SIL3/PLe 안전 레벨의 프로젝트에서 변경하는 경우:
    • 대상 컨트롤러(Controller)가 SIL2/PLd만 지원할 경우 프로젝트의 안전 레벨을 SIL3/PLe에서 SIL2/PLd로 변경합니다.
    • 대상 컨트롤러(Controller)가 SIL3/PLe만 지원할 경우 프로젝트의 안전 레벨은 SIL3/PLe를 유지합니다.
안전 파트너의 표현이 업데이트되어 대상 컨트롤러(Controller)에 적절하게 표시됩니다.
  • GuardLogix 안전 컨트롤러에서 Compact GuardLogix 안전 컨트롤러로 변경할 경우 안전 파트너가 Compact GuardLogix 컨트롤러의 내부에 있기 때문에 Logix Designer 응용 프로그램에서 안전 파트너를 제거합니다.
  • Compact GuardLogix 안전 컨트롤러에서 GuardLogix 안전 컨트롤러로 변경하는 경우:
    • 대상 컨트롤러가 GuardLogix 5570 컨트롤러일 경우 Logix Designer 응용 프로그램에서 안전 파트너를 생성합니다.
    • 대상 컨트롤러가 GuardLogix 5580 컨트롤러일 경우 소스 프로젝트가 SIL3/PLe 안전 레벨일 경우에만 Logix Designer 응용 프로그램에서 안전 파트너를 생성합니다.
안전 네트워크 번호
Logix Designer 응용 프로그램은 CIP 안전 연결을 지원하고 포트가 동일 할 때 SNN을 보존하는 대상 컨트롤러의 각 포트에 SNN(안전 네트워크 번호)을 할당합니다. 그렇지 않으면 응용 프로그램에서 포트에 새로운 시간 기반 SNN을 할당합니다.
  • 대상 컨트롤러(Controller)의 백플레인 포트가 소스 컨트롤러의 백플레인 포트와 같으면 대상 백플레인 포트는 소스 백플레인 포트의 SNN을 가져옵니다. 예:
    • GuardLogix 5570 안전 컨트롤러에서 GuardLogix 5580 안전 컨트롤러로 변경할 경우 백플레인 포트는 두 컨트롤러와 모두 동일합니다. GuardLogix 5580 안전 컨트롤러의 백플레인 포트는 GuardLogix 5570 안전 컨트롤러 백플레인 포트의 SNN을 가져옵니다.
      GuardLogix 5580 안전 컨트롤러에는 이더넷 포트도 있습니다. 이더넷 포트는 새로운 시간 기반 SNN을 가져옵니다.
  • 이더넷 포트의 경우 소스 이더넷 포트가 대상 이더넷 포트의 SNN을 보존합니다. 예:
    • CompactLogix 5370 안전 컨트롤러에서 CompactLogix 5380 안전 컨트롤러로 변경할 경우 CompactLogix 5380 안전 컨트롤러의
      EtherNet/IP 모드
      가
      A1/A2:Linear/DLR
      로 설정되고 A1/A2 포트는 CompactLogix 5370 안전 컨트롤러 이더넷 포트의 SNN을 가져옵니다.
      CompactLogix 5380 안전 컨트롤러에는 CIP 안전을 지원하는 백플레인 포트도 있습니다. CompactLogix 5370 안전 컨트롤러의 백플레인 포트에서 CIP 안전을 지원하지 않고 SNN이 없기 때문에 이 포트는 새로운 시간 기반 SNN을 가져옵니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal