표준 컨트롤러(Controller)에서 안전 컨트롤러로

표준 컨트롤러에서 안전 컨트롤러 프로젝트로 변경할 경우, Logix Designer 응용 프로그램이 안전 컨트롤러의 최소 요구 사항에 부합하도록 안전 구성 요소를 만듭니다.
확인할 때 가능한 프로젝트 변경:
  • GuardLogix 컨트롤러(Controller)로 변경할 때 I/O 섀시에 안전 파트너를 추가합니다.
    중요 (IMPORTANT)
    안전 1차 컨트롤러(Controller)의 바로 오른쪽에 있는 섀시 슬롯은 안전 파트너에 사용될 수 있게 하십시오.
  • 안전 레벨은 컨트롤러(Controller)의 기본 안전 레벨로 설정합니다.
  • 안전 구성 요소(안전 태스크(Task), 프로그램(Program) 및 루틴(Routine))를 만듭니다. 최대 수의 다운로드 태스크(Task)에 도달한 경우에만 안전 태스크를 만듭니다. 기본값으로 안전 태스크(Task)를 초기화합니다.
  • CIP 안전 연결을 지원하는 각 컨트롤러(Controller) 포트에 대해 시간 기반 안전 네트워크 번호(SNN)를 만듭니다. GuardLogix 5580 및 CompactLogix 5380과 같은 일부 컨트롤러에는 여러 안전 포트가 있을 수 있습니다.
  • 안전 컨트롤러에서 지원하지 않는 표준 컨트롤러 기능을 컨트롤러
    속성
    대화 상자에서 제거합니다.
  • 잠금 상태를 기본값으로 설정합니다.
  • 잠금/잠금 해제 암호를 기본값으로 설정합니다.
  • 안전 서명을 기본값으로 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal