검색
FactoryTalk Remote Access - 도움말
빠른 참조 가이드
이 장은 새 사용자와 숙련된 사용자 모두에게 유용한 자료로, 생산성을 높이고 워크플로를 간소화하기 위한 단계별 지침, 주요 바로가기 및 문제 해결 팁을 제공합니다.
FactoryTalk Remote Access Manager 모범 사례
방화벽 정책을 사용하여 하위 장치에 대한 액세스 권한을 제한하는 방법
조직 또는 도메인을 생성하는 방법
자격을 활성화하는 방법
원격 데스크톱 연결을 설정하는 방법
원격 장치와 VPN의 연결을 설정하는 방법
권한을 설정하는 방법
작업 로그를 보는 방법
네트워크 안전 설정을 구현하는 방법
회사 방화벽을 통해 어떤 포트와 공용 IP를 허용해야 하나요?
Runtime 연결 끊김
로그 저장소
FactoryTalk Design Studio에서 FactoryTalk Remote Access 활성화
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal