원격 장치와 VPN의 연결을 설정하는 방법

VPN, 직렬 또는 USB 포트를 통해 원격 장치 연결을 설정할 수 있습니다.

VPN 연결

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
와 원격 장치에 설치되어 있는 Runtime 간에 VPN 연결을 설정하려면:
  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    에 액세스하여
    탐색기
    도메인 보기
    를 선택합니다.
  2. 왼쪽에 있는 도메인 창을 탐색하여 직렬 연결을 설정하려는 장치를 선택합니다.
  3. 오른쪽 창 위에 보이는
    VPN
    버튼을 선택합니다.
  4. 대화형 액세스
    도구가 열립니다.
    연결
    을 선택합니다.
  5. VPN
    탭에서 다음 항목을 선택합니다.
    • 연결 세부 정보
      : Runtime과 장치 간의 VPN 연결에 대한 읽기 전용 세부 정보입니다.
    • VPN 트래픽 세부 정보
      : IP 주소를 기준으로 정렬된 전송 및 수신 트래픽에 대한 읽기 전용 세부 정보입니다.
    • IP 구성
      :
      가상 LAN IP 주소가 Runtime에 의해 할당됨(기본값)
      과
      가상 LAN IP 주소가 수동으로 할당됨
      중 원하는 가상 LAN IP 할당 방법을 선택합니다.
노트: Ubuntu 22 장치에서는
UEFI 보안 부팅
이 활성화되어 있는 경우 VPN 연결이 실행되지 않습니다.
Runtime은 네트워크의 주어진 범위 내에서 IP 주소를 무작위로 릴리스하고 ARP 캐시를 구축합니다. 같은 네트워크 내에서 릴리스되고 MAC 주소에 연결되지 않은 각 IP 주소는 VPN 가상 네트워크 어댑터에 할당됩니다.
노트:
링크-로컬 주소는 해당 네트워크 세그먼트를 벗어나면 고유하지 않을 수 있습니다.
자동화 네트워크가 클래스 169.254.0.0/16에 속하는 링크-로컬 주소를 사용하는 경우, VPN 어댑터는 링크-로컬 프로토콜이 자체적으로 제공하는 사양에 따라 네트워크와 호환되는 IP 주소를 할당합니다.
Runtime 네트워크가 다양한 클래스의 IP 주소를 더 많이 노출하는 경우 여러 IP 주소에 각 클래스와 호환되는 가상 인터페이스가 할당됩니다.
IP 주소 간격을 설정하는 방법:
  • 원격 장치에 설치되어 있는 Windows Runtime에 액세스합니다.
    노트: Runtime 설치에 대한 자세한 내용은 Windows Runtime 설치 및 구성 항목을 참조하십시오.
  • VPN
    구성 탭을 선택합니다.
  • VPN
    항목에 표시합니다.
  • 구성
    을 클릭합니다.
  • VPN 정적 IP 풀
    이 열립니다. 관련
    시작
    과
    끝
    입력란에서 1개 이상의 IP 주소 범위를 입력합니다. 서브넷
    마스크
    도 입력할 수 있습니다.
노트: 새로 생성된 IP 주소와 관련된 충돌 검사는 자동으로 실행되지 않기 때문에 실행 여부는 사용자에게 달려 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal