FactoryTalk Design Studio에서 FactoryTalk Remote Access 활성화
FactoryTalk Remote Access
FTDS
사용자를 생성 및 구성하여 FactoryTalk Remote Access와 FactoryTalk Design Studio 간에 통신을 구성할 수 있습니다.
노트:
FactoryTalk Remote Access와 FactoryTalk Design Studio를 함께 사용하려면, 이 둘의 인스턴스가 FactoryTalk Hub의 동일한 조직 내에서 자격을 가져야 합니다. FactoryTalk Design Studio는 동일한 FactoryTalk Hub 조직의 FactoryTalk Remote Access 인스턴스와만 통신할 수 있습니다. FactoryTalk Remote Access 온라인 도움말에서 '자격'을 참조하십시오.
이 작업을 수행하려면 FactoryTalk Remote Access를 사용하기 위한 할당된 자격이 있어야 합니다.
- FactoryTalk Design Studio에서 사용하도록 FactoryTalk Remote Access에서 FTDS 사용자를 활성화하려면:
- FactoryTalk Hub에서 FactoryTalk Remote Access 응용 프로그램을 엽니다.
- 화면 왼쪽에서 아래쪽 화살표를 선택하여설정을 확장합니다.
- 도메인 옵션을 선택하면옵션화면이 나타납니다.
- FactoryTalk Design Studio(Linx) 통합 활성화상자를 선택하고저장을 선택합니다.이 옵션을 선택하면 권한을 설정하는 데 사용할 수 있는 FactoryTalk Remote Access 사용자(FTDS라는 레이블이 지정됨)가 생성됩니다.
- 화면 왼쪽에서탐색기 > 도메인 보기를 선택합니다.
- FactoryTalk Design Studio를 통해 연결하려는 끝점이 있는 장치 또는 폴더를 선택합니다. 단일 끝점에 연결하거나 조직의 폴더에 배치한 모든 끝점에 대한 권한을 설정할 수 있습니다.FactoryTalk Remote Access 끝점 장치는 컨트롤러에 대한 보안 연결을 활성화합니다. FTDS 사용자에게 끝점 액세스 권한을 부여하면 FactoryTalk Design Studio가 끝점을 통해 온프레미스 컨트롤러와 통신할 수 있습니다. FactoryTalk Design Studio를 사용하여 온프레미스 컨트롤러에 배포하려면, FactoryTalk Remote Access 끝점 장치와 동일한 네트워크에서 컨트롤러에 액세스 가능해야 합니다.끝점 장치를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access 도움말에서FactoryTalk Remote Access Manager Tools를 참조하십시오. 이 단계와 관련해서는도메인에 장치 등록도움말을 참조하십시오.
- 활성화된FTDS사용자에 대해 권한을 할당할 끝점을 선택합니다. 화면 오른쪽에 정보 패널이 열립니다.
- 권한옆의 화살표를 선택하여 권한 목록을 확장합니다.
- 권한옆의 더하기 기호를 선택하여 FactoryTalk Design Studio 사용자를 추가합니다.
- FTDS라는 레이블이 지정된 사용자 옆의 더하기 기호를 선택하여 사용자를 추가한 다음 상자 오른쪽 상단의 x를 선택하여권한 추가대화상자를 닫습니다.FTDS사용자가 이제 권한 목록에 표시됩니다.
- FTDS사용자를 선택합니다.
- 권한 작업에서 화살표를 선택하여대화형 액세스를 확장합니다.
- 네트워크 액세스(VPN)옆의허용상자를 선택합니다.FTDS사용자는 이제 선택한 끝점 장치에 액세스할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.FTDS사용자에게 조직 내 모든 끝점 장치에 대한 권한을 부여하려면 폴더 구조에서 최상위 레벨을 선택하고 이 프로세스를 반복하십시오.
이제 FactoryTalk Design Studio는
FTDS
사용자를 사용하여 FactoryTalk Remote Access 끝점에 연결된 장치와 통신할 수 있습니다. 다음으로 FactoryTalk Design Studio에서 끝점을 구성해야 합니다. FactoryTalk Remote Access에 FactoryTalk Design Studio 연결로 이동합니다.의견을 작성 부탁드립니다.