FactoryTalk Remote Access에 FactoryTalk Design Studio 연결
FactoryTalk Design Studio는 FactoryTalk Remote Access 끝점을 통해 온프레미스 장치와 통신하기 위해
FTDS
라는 사용자 지정 FactoryTalk Remote Access 사용자를 사용합니다. 이 사용자의 구성을 확인하려면 FactoryTalk Design Studio에서 FactoryTalk Remote Access 활성화 항목을 참조하십시오. 빌드 및 배포 센터에 액세스하려면 엔지니어 역할이 필요합니다. 통신 구성을 수정하려면 FactoryTalk Design Studio Core 자격이 필요합니다.FactoryTalk Remote Access 구성 완료 후 FactoryTalk Design Studio를 FactoryTalk Remote Access에 연결하려면:
- 프로젝트에 컨트롤러를 추가한 후(컨트롤러 추가 참조)배포 센터로 이동하여 컨트롤러의 경로를 설정합니다.
- 경로 필드에서 햄버거 메뉴
를 선택합니다. 장치 경로 설정화면이 나타납니다.이 화면의 드라이버 목록은 FactoryTalk Hub 조직의 모든 사용자와 모든 FactoryTalk Design Studio 프로젝트에 공통적으로 표시됩니다. - 플러그 아이콘
을 선택하여 새 드라이버를 구성합니다. 드라이버 구성화면이 나타납니다. - 표시된사용 가능한 드라이버 유형은FactoryTalk Remote Access(VPN)여야 합니다.새로 추가를 선택합니다.VPN 끝점 변경화면이 나타나고,FTDS사용자 권한이 할당된 FactoryTalk Remote Access 끝점이 표시됩니다.
- 연결하려는 FactoryTalk Remote Access 끝점 또는 장치를 선택합니다. 이 끝점에 대한 네트워크 연결이 있어야 온프레미스 컨트롤러가 FactoryTalk Design Studio에서 인식됩니다.
- 새 VPN 연결의 기본 검색 방법은장치 목록/범위입니다. 이 방법을 사용하려면 이 대화 상자의장치 목록/범위필드에 특정 IP 주소 또는 IP 주소 범위를 추가해야 합니다. 해당 주소를 모르거나 자동 검색을 선호하는 경우, 검색 방법을Broadcast로 변경합니다. 브로드캐스트 검색은 선택한 끝점에 연결된 사용 가능한 모든 컨트롤러를 찾습니다.
- 확인을 클릭하여 새 끝점을 추가합니다.드라이버 구성화면으로 돌아갑니다.
- 닫기를 선택합니다. 이제 새 끝점이장치 경로 설정목록에 표시되며, 조직 내 모든 프로젝트에서 이 끝점을 사용할 수 있습니다.
- 끝점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표시되는 메뉴에서연결을 선택합니다. 이렇게 하면 FactoryTalk Remote Access VPN 끝점에 대한 활성 연결이 설정되며, 해당 끝점에 연결된 사용 가능한 모든 컨트롤러 목록이 나타납니다.
- 연결 후에는 목록을 확장하여 사용 가능한 컨트롤러를 확인합니다.
- 경로를 설정할 컨트롤러를 선택한 후확인을 선택하여 경로를 설정합니다. 이제 FactoryTalk Design Studio에서 컨트롤러에 연결하고 배포할 수 있습니다.
이제 FactoryTalk Design Studio가 FactoryTalk Remote Access 끝점을 통해 통신하도록 구성되었으며 온프레미스 컨트롤러 경로를 설정했습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.