조직 또는 도메인을 생성하는 방법
조직 또는 도메인
을 생성하는 방법- MyRockwellAutomation 계정이 있는 경우 FactorytalkHub.com에 액세스하고 화면 왼쪽 상단 모서리에 있는
아이콘을 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서
조직 생성(Create organization)을 선택하여 조직을 생성합니다.조직을 생성하면FactoryTalk® Hub™에 나타나는FactoryTalk® Remote Access™Manager 타일에 액세스할 수 있습니다. - FactoryTalk® Remote Access™Manager 타일을 선택하면FactoryTalk® Remote Access™Manager 서비스를 사용할 도메인을 생성하라는 메시지가 표시됩니다.
- 도메인 생성(Create domain)창에서 도메인 이름을 입력합니다.노트: 도메인 이름은 고유해야 하며 한 번 만들면 변경할 수 없습니다. 도메인에는 도메인이 속한 조직과 다른 이름을 지정할 수 있습니다.
- 도메인이 성공적으로 생성되면 확인 메시지가 나타납니다.
- 각 도메인에는 도메인 생성자 사용자(소유자)와 다음과 같은 세 개의 사용자 그룹이 포함된 루트 폴더가 있습니다.
- 관리자
- 참여자
- 소유자
- 소유자(Owner)사용자인 경우관리자(Admin)또는참여자(Contributor)역할로 조직에 가입하도록 사용자를 초대할 수 있습니다.노트: 조직에 사용자를 초대하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 조직에 사용자 초대 항목을 참조하십시오.
- 사용자가 조직에 가입한 후에는FactoryTalk® Remote Access™Manager의 오른쪽 창에서 각 사용자 또는 그룹 폴더를 선택하고권한 작업(Permission operations)을 설정합니다.노트:FactoryTalk® Remote Access™Manager에서 사용자 구성을 위한 버튼과 아이콘을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager 개요 및 관련 엔터티 항목을 참조하십시오.노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 도메인 사용자 권한 항목을 참조하십시오.노트: 하위 폴더는 상위 폴더로부터 권한을 상속받지만, 하위 폴더의 설정을 구체적으로 구성할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.