FactoryTalk® Remote Access™ Manager 개요 및 관련 엔터티
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerFactoryTalk® Remote Access™
Manager아래 이미지는 이해를 돕기 위한 예로 섹션의 개요를 보여 줍니다.
![]() | FactoryTalk® Remote Access™ Manager |
![]() | 왼쪽 창(도메인 창) |
![]() | 온라인 장치 토글 스위치 |
![]() | 지원 필요 토글 스위치 |
![]() | 다음에 대한 빠른 작업 버튼(왼쪽에서 오른쪽으로):
노트:
아래 나열된 처음 8개의 버튼은 관련 권한이 있는 경우에만 활성화됩니다.
|
![]() | 오른쪽 창(권한 또는 연결 창) |
![]() | 리소스 추가 메뉴 |
![]() | 대화형 액세스 버튼 |
![]() | VPN 연결 버튼 |
![]() | 장치 정보 창 |
엔터티 | 설명 |
조직 | 조직은 FactoryTalk® Hub™ 를 사용하여 액세스하고 관리할 수 있는 사용자 및 서비스(FactoryTalk® Remote Access™ Manger 포함)의 모음입니다.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 조직 및 도메인 생성 항목을 참조하십시오.
|
도메인 | 도메인은 관련 FactoryTalk® Hub™ 조직과 연결된 FactoryTalk Remote Access Manager의 기본 엔터티로, 원격으로 관리할 수 있는 원격 장치, 사용자, 방화벽 규칙 및 권한과 같은 리소스 모음으로 구성됩니다.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 조직 및 도메인 생성 항목을 참조하십시오.
|
사용자 계정 | 사용자 계정은 FactoryTalk® Remote Access™ Manager각 사용자는 조직의 도메인에 들어가기 전에 인증됩니다.사용자가 서비스에 액세스하려면 도메인에 가입하도록 초대를 받아야 합니다. |
그룹 | 그룹은 여러 사용자 계정에 권한을 효율적으로 할당하는 데 사용됩니다. 조직의 사용자 계정 유형에 따라 그룹을 만들 수 있습니다.그룹의 일반적인 범주는 역할 및 지역입니다. |
원격 장치 | 제어하거나 지원하려는 원격 장치입니다. |
폴더 | 폴더는 장치, 방화벽 정책 및 그룹과 같은 개체의 컨테이너입니다. 필요에 따라 폴더를 추가할 수 있습니다.
노트:
폴더에 배치된 개체를 이동할 수 있지만 한 개체를 동시에 여러 폴더에 저장할 수는 없습니다.
|
리소스 | 리소스는 도메인 보기 창의 폴더 또는 장치 옆에 있는 작은 아이콘으로 구성되며, 다음과 같은 몇 가지 작업을 수행합니다.
|
마우스 오른쪽 버튼 클릭 컨텍스트 메뉴 | 도메인 보기 섹션의 왼쪽 창에서 도메인 또는 장치 행 옆을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 작업 및 바로 가기 목록이 포함된 컨텍스트 메뉴를 엽니다. |
권한 | 권한은 사용자 계정에 적용되는 규칙으로, 폴더 및 장치에 대한 액세스를 허용하거나 거부합니다. |
방화벽 정책 | 방화벽 정책은 특정 프로토콜, 포트, IP 주소에 대해 장치 액세스를 허용하거나 거부할지 여부를 제어하는 VPN 패킷에 적용되는 규칙입니다. 방화벽 정책을 먼저 가져오거나 정의한 다음, 단일 장치 또는 폴더에 직접 적용하여 그 안에 포함된 모든 장치에 영향을 주어야 합니다. 적용되는 방화벽 정책은 사용자 계정에 따라 정의되므로 다른 사용자 계정에 다른 정책을 할당할 수 있습니다.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 방화벽 설정 항목을 참조하십시오.
|
자격 | 자격을 통해 사용자는 특정 서비스 또는 작업에 액세스할 수 있습니다.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 자격 항목을 참조하십시오.
|
라우팅 규칙 | 데이터 패킷이 하나 이상의 네트워크를 통해 소스에서 대상으로 이동하는 경로를 결정하는 기준 모음입니다.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 라우팅 규칙 항목을 참조하십시오.
|
웹 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 기호 두 개가 더 표시됩니다.
- 원 안의 물음표
:
지원 페이지로 리디렉션됩니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager - 사용자 아이콘
: 로그인한 사용자를 표시하며, 이 아이콘을 통해 로그아웃할 수 있습니다. 아이콘을 클릭하면
사용자 프로필섹션이 열립니다.
의견을 작성 부탁드립니다.