라우팅 규칙

노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 라우터의 사용 설명서에서
네트워킹
섹션을 참조하십시오.
라우팅 규칙은 데이터 패킷이 하나 이상의 네트워크를 통해 소스에서 대상으로 이동하는 경로를 결정하는 일련의 기준으로 구성됩니다. 라우팅 규칙은 네트워킹의 기본적인 측면으로, 네트워크에서 장치 간 데이터 전송 방식을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.
원격 VPN 연결이 설정되면 LAN 1에 연결된 장치에 즉시 연결할 수 있습니다. 대신 LAN 2에 연결된 장치는
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
를 통해 라우팅 규칙을 구성하는 경우에만 액세스할 수 있습니다.

구성

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
를 통해 정적 라우팅 규칙을 생성, 수정 및 취소하려면
탐색기
도메인 보기
에 액세스하고 왼쪽 창에서 장치를 선택합니다. 그런 다음 오른쪽 창에서
라우팅 규칙
을 선택하고
윈 안의 더하기 기호
버튼을 클릭합니다.
라우팅 규칙 생성
창이 나타납니다. 여기에는 세 가지 필드가 포함됩니다.
  1. 서브넷 IP
    : 연결하려는 서브넷입니다.
  2. 서브넷 마스크
    : 연결하려는 서브넷의 마스크입니다.
  3. 게이트웨이 IP
    : 특정 서브넷에 액세스하기 위한 요청이 전달되는 게이트웨이입니다.
하나의 장치에 여러 라우팅 규칙을 연결할 수 있습니다.
라우팅 규칙은 사용자가 연결된 장치에 적용된 경우 그리고 VPN 연결이 설정된 경우에만 표시됩니다.
라우팅 규칙은
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
의 오른쪽 창에 있는
라우팅 규칙
섹션이 아닌
대화형 액세스
연결
에 표시됩니다.
아래 예에서는 하나의 정적 라우팅 규칙이 적용되었습니다.
노트: VPN 연결이 더 이상 활성 상태가 아니면 추가된 라우팅 규칙이 자동으로 삭제됩니다.

예

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
를 통해 원격 지원을 제공하는 컴퓨터가 끝점 4, 5 또는 6에 연결할 수 있도록 하려면 라우팅 규칙을 다음과 같이 구성합니다.
  • 서브넷 IP: 10.65.0.0
  • 서브넷 마스크: 255.255.0.0
  • 게이트웨이 IP: 192.168.11.113
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal