조직 및 도메인 생성

사용자는 이메일 주소와 연결되어 있으며
FactoryTalk® Hub™
내의 여러 조직에 연결될 수 있습니다. 결과적으로 각 조직은
FactoryTalk® Remote Access™
Manager에서 자체 도메인에 해당합니다.
그런 다음
FactoryTalk® Hub™
에서 조직을 생성하고
FactoryTalk® Remote Access™
Manager에서 도메인을 생성하여 제공되는 서비스를 사용할 수 있습니다.
노트: 조직 및 도메인에 대해 자세히 알아보려면 FactoryTalk Remote Access Manager 개요 및 관련 엔터티 항목을 참조하십시오.
중요: 생성된 첫 번째 조직에 연결된 도메인에는 90일 무료 평가판 자격이 제공됩니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 자격 항목을 참조하십시오.
  1. MyRockwellAutomation 계정이 있는 경우 FactorytalkHub.com에 액세스하고 화면 왼쪽 상단 모서리에 있는 아이콘을 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서
    조직 생성(Create organization)
    을 선택하여 조직을 생성합니다.
    조직을 생성하면
    FactoryTalk® Hub™
    에 나타나는
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 타일에 액세스할 수 있습니다.
  2. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 타일을 선택하면
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 서비스를 사용할 도메인을 생성하라는 메시지가 표시됩니다.
  3. 도메인 생성(Create domain)
    창에서 도메인 이름을 입력합니다.
    노트: 도메인 이름은 고유해야 하며 한 번 만들면 변경할 수 없습니다. 도메인에는 도메인이 속한 조직과 다른 이름을 지정할 수 있습니다.
  4. 도메인이 성공적으로 생성되면 확인 메시지가 나타납니다.
  5. 각 도메인에는 도메인 생성자 사용자(소유자)와 다음과 같은 세 개의 사용자 그룹이 포함된 루트 폴더가 있습니다.
    • 관리자
    • 참여자
    • 소유자
  6. 소유자(Owner)
    사용자인 경우
    관리자(Admin)
    또는
    참여자(Contributor)
    역할로 조직에 가입하도록 사용자를 초대할 수 있습니다.
    노트: 조직에 사용자를 초대하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 조직에 사용자 초대 항목을 참조하십시오.
  7. 사용자가 조직에 가입한 후에는
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager의 오른쪽 창에서 각 사용자 또는 그룹 폴더를 선택하고
    권한 작업(Permission operations)
    을 설정합니다.
    노트:
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager에서 사용자 구성을 위한 버튼과 아이콘을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager 개요 및 관련 엔터티 항목을 참조하십시오.
    노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 도메인 사용자 권한 항목을 참조하십시오.
    노트: 하위 폴더는 상위 폴더로부터 권한을 상속받지만, 하위 폴더의 설정을 구체적으로 구성할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal