조직에 사용자 초대

조직은 사용자가 리소스와 상호 작용할 수 있는 공간을 제공합니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 조직, 도메인 및 도메인 하위 폴더 항목을 참조하십시오.
조직이 만들어지면 다음과 같은 방식으로 사용자를 조직에 초대할 수 있습니다.
  1. FactorytalkHub.com에서 왼쪽 상단 모서리의 메뉴를 선택한 다음
    사용자 초대(Invite users)
    를 선택합니다.
    사용자 초대(Invite users)
    페이지로 리디렉션됩니다.
  2. 리소스(Resource)
    풀다운 메뉴를 펼치고
    서비스: FactoryTalk Remote Access(Service: FactoryTalk Remote Access)
    를 선택합니다.
  3. 역할(Role)
    드롭다운 메뉴를 펼치고
    관리자(Admin)
    역할을 선택합니다.
  4. 텍스트 상자에
    FactoryTalk® Remote Access™
    도메인의 관리자가 될 조직 내 사람들의 이메일 주소를 입력합니다.
    노트: 세미콜론을 사용하여 이메일 주소 목록의 항목을 구분합니다.
  5. 역할(Role)
    드롭다운 메뉴를 펼치고
    참여자(Contributor)
    를 선택합니다.
  6. 텍스트 상자에
    FactoryTalk® Remote Access™
    도메인의 참여자가 될 조직 내 사람들의 이메일 주소를 입력합니다.
  7. 초대 보내기(Send invite)
    를 선택하여 지정된 사용자 계정에 이메일 초대를 보냅니다.

초대 수락

조직의 소유자는 이메일을 통해 사용자에게 기존 조직에 참여하도록 요청하는 초대를 보낼 수 있습니다. 받는 사람의 이메일 주소는 MyRockwellAutomation 사용자 계정과 연결되어 있어야 합니다.
노트: MyRockwellAutomation 계정이 없는 경우, 조직에 가입하기 전 또는 가입 프로세스 중에 계정을 설정할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 조직 및 도메인 생성 항목을 참조하십시오.
초대 이메일에는 다음이 포함됩니다.
  • 조직에서 초대를 보낸 도메인 소유자의 이름
  • 가입하려는 조직의 이름
초대를 수락하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 이메일에서
    지금 가입(Join now)
    버튼을 클릭하여
    FactoryTalk® Hub™
    에 연결하고 로그인합니다.
  2. 초대가 성공적으로 수락됨(Invitation accepted successfully)
    이라는 메시지가 표시됩니다.
  3. 확인(OK)
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal