조직, 도메인
및
도메인 하위 폴더

노트:
조직,
도메인 및
도메인 하위 폴더
의 정의에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager 개요 및 관련 엔터티 항목을 참조하십시오.

조직

FactoryTalk® Hub™
클라이언트를 사용하면 각 도메인에 연결되는 조직을 필요한 만큼 설정할 수 있습니다. 사용자는 이러한 방법으로 특정 조직에 대해서만 구체적으로 활성화된 응용 프로그램 집합을 관리할 수 있습니다.
노트: 조직을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 조직 및 도메인 생성 항목을 참조하십시오.

도메인

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
를 사용하면 동일한 폴더에 대해 범위가 제한적이고 특정 권한을 보유한 사용자 및 사용자 그룹을 설정할 수 있습니다. 또한 사용자 권한도 설정할 수 있습니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 조직 및 도메인 생성 및 도메인 역할 및 도메인 그룹 항목을 참조하십시오.
도메인 사용자는 특정 범위를 갖도록 생성될 수 있으나 폴더 및 장치에 적용할 수 있는 프로필 조합 중 일부 권한이 부여될 수 있습니다.
폴더 분기를 통해 하위 폴더가 상위 폴더 권한을 상속할 수 있으므로 상위 수준의 관리자는 모든 하위 폴더를 관리할 수 있습니다.
사용자 계정 액세스
권한 작업은 상위 폴더에 대한 권한을 부여합니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 권한을 설정하는 방법 항목을 참조하십시오.

도메인 하위 폴더

도메인 하위 폴더는
다른 회사 또는 부서에서 원격 장치에 액세스할 때마다 고유한 도메인 사용을 허용합니다. 각 회사 또는 부서에는 각각 자체적인
도메인 하위 폴더가
할당되며, 이에 대해 해당 기업 또는 부서는 관리자 권한을 갖습니다. 이렇게 하면 사용자가 할당된
도메인 하위 폴더
내의 폴더 및 장치만 볼 수 있고 다른 회사와 관련된 폴더 및 장치는 숨겨집니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal