FactoryTalk® Remote Access™ 시작
FactoryTalk® Remote Access™
시작
노트:
개인 정보 보호에 대한 우려 사항이 있거나 개인 정보에 대한 액세스, 수정 또는 삭제를 포함하여 데이터 권리를 행사하려면 기술 지원팀에 문의하십시오. 기술 지원팀은 해당 개인 정보 보호 규정에 따라 모든 데이터 관련 문의를 지원하도록 교육받았습니다.
- FactoryTalk® Remote Access™를 시작하려면 먼저FactoryTalk® Hub™에 액세스해야 합니다.FactoryTalk® Hub™에 액세스하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다. MyRockwellAutomation 계정 만들기.
- MyRockwellAutomation 계정이 있으면, FactoryTalk Hub에 로그인.
- 팁: 회사는 일반적으로 회사 사용자가 가입할 수 있는 조직과 연결됩니다. 회사에 대해 활성화된 모든 자격이 조직에 할당됩니다.
- 관련 타일을 클릭하여FactoryTalk® Remote Access™에 액세스합니다.팁: MyRockwellAutomation 계정이 있고 조직에 속해 있는 경우 검색 표시줄에ftra.cloud.rockwellautomation.com/oauth를 입력하여FactoryTalk® Remote Access™를 바로 시작할 수 있습니다.로그인하고 여러 조직에 속해 있는 경우 오른쪽 상단 모서리에 있는 사용자 아이콘 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 하나를 선택합니다.노트:FactoryTalk® Remote Access™관리자의 비활성 시간 초과가 30분으로 설정되었습니다. 이 시간이 지나면대화형 액세스(웹 전용)를 통해 VPN 연결이 설정되었거나대화형 액세스(Tools)를 통해 VPN 연결이 활성화된 경우가 아니라면 자동으로 로그아웃됩니다. VPN 연결이 설정되었거나 활성화되어 있는 경우에는 로그아웃되지 않습니다.
- (선택 사항) 언어를 설정하려면 다음을 참조합니다. 언어 설정
의견을 작성 부탁드립니다.