FactoryTalk® Hub™에 로그인
FactoryTalk® Hub™
에 로그인FactoryTalk® Hub™
에는 타일 형태로 표시되는 다양한 클라우드 기반 SaaS 응용 프로그램이 포함되어 있습니다. FactoryTalk® Hub™
에 로그인하여 응용 프로그램에 액세스합니다.- FactorytalkHub.com으로 이동하여FactoryTalk® Hub™를 시작합니다.
- 팁: MyRockwellAutomation 계정이 없는 경우 MyRockwellAutomation 계정 만들기 항목을 참조하십시오.로그인(Sign in)창에서 MyRockwellAutomation 계정에 사용하는 것과 동일한 이메일을 입력합니다.
- MyRockwellAutomation 계정에 사용하는 것과 동일한 암호를 입력합니다.중요: MFA 건너뛰기 제한 경고(Important: MFA Skip Limit Warning)메시지가 나타납니다.
- 인증 메서드 선택(Select verification method)창에서 인증 옵션을 선택한 다음계속(CONTINUE)을 선택합니다.중요: 이메일 이외의 인증 메서드(예: SMS 문자 메시지, 전화 통화)를 선택할 수 있습니다. SMS 문자 메시지 또는 전화 통화를 선택하려면고급 액세스(Advanced Access)섹션에서 MyRockwellAutomation 계정을 만들 때 전화 번호를 입력해야 합니다.
- 2단계 인증(Two-step verification)창에서 필요에 따라 인증 코드를 입력하거나 이전에 선택한 인증 메서드에 따라 휴대폰에 코드를 입력합니다.
- FactoryTalk® Hub™에 처음 로그인하는 경우 스크롤하여 Rockwell Automation EULA를 읽은 후동의(Accept)를 선택합니다.기존 조직에 가입하거나 새 조직을 만들라는 메시지가 표시됩니다.
팁:
FactoryTalk® Hub™
에 대해 자세히 알아보려면 FactoryTalk Hub 온라인 도움말을 참조하십시오.의견을 작성 부탁드립니다.