자격을 활성화하는 방법
자격을
활성화하는 방법
노트:
자격
에 대한 자세한 사항은 자격 항목을 참조하십시오.HMI, OptixPanel™, OptixEdge™, Embedded Edge Compute 모듈 및 라우터
에는 이미 Runtime 자격
가 제공되며, 다른 장치에 대해서는 별도로 구매해야 합니다.- 자격을 구매하려면 Rockwell Commerce 페이지(https://commerce.rockwellautomation.com/)로 이동하여 MyRockwellAutomation 계정으로 로그인합니다.
- 웹 페이지 검색창에FactoryTalk Remote Access를 입력하고 구매하려는 자격을 선택합니다. 그런 다음 장바구니를 클릭하여 구매를 진행합니다.
- FactorytalkHub.com에 액세스하고
아이콘을 클릭합니다.
- 자격 보기를 선택합니다. 여기에서 자격을 구매하거나 할당할 수 있습니다.
- 자격을 구매하면 해당 자격이할당 가능목록에 표시됩니다.
- 구매한 자격 옆에 있는할당버튼을 클릭하고 확인합니다.노트: 자격이 아직 서비스에 연결되지 않았습니다.
- FactoryTalk® Remote Access™Manager에 액세스하여도메인 보기를 선택합니다.
- 자격을 활성화하려는 장치를 선택하고 오른쪽의자격창 옆에 있는 원 안의 더하기 기호 아이콘을 클릭합니다.
- 표시된 목록에서 구매한 자격을 선택하고 장치에 연결합니다.
Runtime을 호스팅하는 장치가 작동하지 않게 되면 해당 장치를 수리하는 동안 자격을 일시적으로 다른 장치로 옮길 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
- FactoryTalk® Remote Access™Manager와도메인 보기섹션에 액세스합니다.
- 작동하지 않는 장치를 선택하고 관련자격창에 액세스합니다.
- 자격의 연결을 해제합니다. 자격이할당 가능목록으로 이동됩니다.
- 절차에 따라 임시 교체 장치에 자격을 연결합니다.
- 임시 교체 장치에서 자격 연결을 해제하고 수리된 장치에 다시 연결합니다.
노트:
섹션의 오른쪽 창에 있는
FactoryTalk® Remote Access™
Manager를 통해 또는 Windows Runtime의 홈
섹션에서 장치가 등록되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.