로그 저장소
Tools에서 수행하는 작업은 로그에서 추적됩니다. 이러한 로그는 각 도구 관련 폴더에서 사용할 수 있습니다.
Tools
일반적인 경로는
%localAppData%/Rockwell Automation/FactoryTalk Remote Access/Tools/<ApplicationName>_log_<device-if-any>_(1|2|…).txt
입니다예:
- 대화형 액세스도구:C:\Users\User1\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Tools\RemoteAccessDeviceConnectionApplet_log_xxxx.txt
- 장치 설정도구:C:\Users\User1\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Tools\RemoteAccessDeviceSetup_log_xxxx.txt
- 연결 설정도구:C:\Users\User1\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Tools\RemoteAccessSettings_log_xxxx.txt
PC용 Runtime
일반적인 경로:
%ProgramData%/<CompanyName>/<ProductName>/<ComponentName>/<ApplicationName>_log_xxxx.txt
예를 들어 Windows 시스템의 경우:
- C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Runtime\RemoteAccessRuntimeService_log_1.txt
- C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Runtime\RemoteAccessRuntimeUI_log_1.txt
- C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Runtime\RemoteAccessRuntimeHelper_log_1.txt
Linux 시스템에서는 공백을 밑줄로 바꿔야 합니다.
장치용 Runtime
Runtime 로그는 장치 System Manager의
진단
섹션 또는 대화형 액세스
도구의 로그
섹션에서 찾을 수 있습니다.
노트:
장치 System Manager 설명서 또는 (대화형 액세스) 로그를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.