Loading
블로그 | 관리 관점
Recent ActivityRecent Activity

지속 가능성은 훌륭하게 들립니다. 하지만 실제로는 어떤 모습일까요?

지속 가능성이 중요하다는 사실은 모두가 알고 있으며 다양한 부문에서 중요합니다. 하지만 지속 가능성이 실제로 어떤 모습일까요?

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
배경에 흰색 풍력 터빈이 있는 European Union 깃발

지속 가능성은 우리 모두에게 중요한 문제이며, 우리 대부분에게 점점 더 중요해지고 있습니다. 또한 규제 준수, 폐기물 감소, 운영 개선 등 수많은 비즈니스 목표의 핵심이기도 합니다. 그러나 지속 가능성을 실제로 실천한다는 것은 무엇을 의미할까요?

지속 가능성은 부문마다, 기업마다 다르게 보일 수 있습니다. 개별 프로젝트의 결과는 다양하지만 모두 협업과 협의를 통해 시작됩니다.

산업 생산자가 지속 가능성을 크게 개선할 수 있는 몇 가지 영역과 조직이 더욱 탄력적이고 책임감 있게 운영될 수 있도록 지원하는 실제 사례를 공유하고자 합니다.

 

에너지 관리 및 스마트 워터

우리는 기업이 에너지 데이터를 간편하고 접근하기 쉬운 방식으로 살펴보면서 비즈니스와 지속 가능성 이익을 위해 더 많은 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 솔루션을 시장에 출시하고 있습니다. 이는 운영 가시성과 시스템 신뢰성을 개선하기 위해 혁신적인 소프트웨어와 분석을 활용하는 스마트 워터 솔루션과 같은 영역으로 확장됩니다. 또한 보안 요구 사항을 지원하고 규제 의무를 준수하면서 작업자 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

이러한 야망을 추진하는 프로젝트 중 하나는 카메룬의 Nachtigal 수력 발전소입니다. Nachtigal Hydro Power Company(NHPC)가 위탁한 이 프로젝트는 현재 개발 중이며 2024년에 본격적인 생산에 들어갈 예정입니다. 

가동되면 이 발전소는 카메룬의 에너지 수요의 30%를 충족하여 연간 3테라와트시의 생산량을 달성할 것으로 예상됩니다. Nachtigal 프로젝트의 구체적인 요구 사항을 충족하기 위해 광범위한 수력 발전 애플리케이션의 운영을 가능하게 하는 분산 제어 시스템을 제공하고 있습니다. 이 솔루션은 여러 프로젝트와 사용 사례에서 입증되었으며, Nachtigal에서 필요한 신뢰성, 유연성 및 확장성을 제공하여 에너지와 물을 절실히 필요로 하는 곳에서 생산할 수 있도록 약속합니다.

장기적인 과제에 대한 지속 가능성 접근 방식
장기적인 과제에 대한 지속 가능성 접근 방식
블로그
블로그
장기적인 과제에 대한 지속 가능성 접근 방식
제조업체가 지속 가능성을 문화에 내재화하여 혁신을 촉진하고 수익성을 개선하는 방법.

폐기물 관리

저는 종단간의 제품 데이터를 통해 보다 효율적인 에너지, 물, 폐기물 프로세스를 달성할 수 있다고 믿습니다. 이를 통해 개선이 가장 필요한 영역에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 그리고 적절한 인력, 프로세스, 기술을 갖추면 폐기물 관리에 있어 정말 중요한 지속 가능성 있는 공급망 및 파트너 네트워크 생태계를 개발할 수 있습니다. 

이 목표를 염두에 두고, 우리는 스페인에 본사를 두고 폐기물 처리 발전소 그룹을 운영하는 Valtalia와 협력했습니다. 이 회사는 더 지속 가능성 있는 방식으로 운영하려는 명확한 목표를 가지고 있었지만, 아이디어를 실제 전략과 결과로 전환하는 데 어려움을 겪었습니다. 여기에서 우리는 유지보수 비용을 절감하고, 재활용 폐기물의 양을 두 배로 늘리고, 다른 재활용 시설로 이전되는 재료의 양을 네 배로 늘리는 통합 제어 시스템을 제공하여 도움을 주었습니다.

 

순환 경제

우리 회사의 또 다른 초점은 순환 경제가 업계 표준이 될 수 있도록 하는 신흥 산업별 프로세스를 자동화하는 솔루션을 개발하는 것입니다. 정부는 이제 2050년까지 넷제로를 달성하기 위한 명확한 프레임워크를 설정한 파리 협정과 같은 지속 가능성 목표에 대해 보다 구체적인 방향을 제시하고 있습니다.

그러나 중공업 및 제조업 전반에서 이는 어려운 과제입니다. 특히 이 부문은 전 세계 CO₂ 배출량의 22%를 차지하고 있습니다. 그리고 기존 생산 방식에서 불가피하게 발생하는 부산물로 인해 배출이 발생하기 때문에 이를 해결하는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 어려운 문제에는 혁신적인 솔루션이 필요하며, ArcelorMittal 및 LanzaTech와의 협력을 통해 이를 실현할 수 있음을 입증했습니다.

우리는 순환 경제를 수용하고 유해 부산물을 새로운 비즈니스 기회로 재활용함으로써 지속 가능성을 위한 업계 표준을 설정하는 데 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 이들의 발전소에서는 잠재적으로 유해한 탄소 부산물을 시장 수요가 높은 새로운 화학 제품으로 전환하여 폐기물을 줄이는 데 도움을 주었습니다.

지속 가능성 지원: 정부 자금 및 이니셔티브

지속 가능성에 대한 요구가 있으며, 이는 많은 정부 이니셔티브에 의해 지원되고 있습니다. COVID 이후, 디지털화 개선, 인프라 확장, 그리고 보다 지속 가능한 방식으로 운영하는 것을 목표로 하는 여러 구호 패키지가 유럽 연합 전역에 배포되었습니다. 

이 중에는 다음이 포함됩니다. 

  • InvestEU는 지속 가능한 인프라에 대한 투자를 장려합니다.
  • Digital Europe는 유럽의 디지털 역량 강화를 지원합니다.
  • The Cohesion Fund는 자본 집약적인 환경 및 운송 투자를 중점적으로 지원합니다.

이러한 회복 및 경기 부양 계획은 EU 경제에 EUR1800000000000의 투입을 의미합니다. 그리고 이것은 더 많은 기업이 새로운 프로젝트를 추진하도록 장려하는 올바른 방향으로의 또 다른 추진이 될 수 있습니다. 

정부 자체도 지속 가능한 프로세스에 투자하고 있습니다. 올해의 명확한 예는 The Royal Mint와의 Rockwell 발표로, 전자제품에서 귀금속을 회수하여 동전으로 전환하는 것입니다. 

 

더욱 지속 가능하게 함께 행동하기

당사의 역량은 보다 지속 가능한 제조 프로세스를 가능하게 하고 에너지 효율성을 지원하는 디지털 기술을 개발하는 교차점에 있습니다.

지금 제가 가장 우선시하는 분야는 기술, 서비스 및 파트너와의 협력을 통해 업계가 지속 가능성 목표를 달성하도록 지원하는 방법입니다. 이러한 사례가 당사의 전문성과 기술을 어떻게 활용할 수 있을지에 대한 생각을 불러일으켰기를 바랍니다. 더 지속 가능한 조직이 될 수 있도록 Rockwell이 지원할 수 있는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보려면 웹사이트의 다양한 자료를 참조하십시오.

지속 가능성 시대에 집중해야 할 3가지 영역
지속 가능성 시대에 집중해야 할 3가지 영역
블로그
블로그
지속 가능성 시대에 집중해야 할 3가지 영역
타이어 생산업체들은 자율 생산 및 자가 주도적인 생산 현장 운영으로 이어지는 여정을 시작하고 있습니다.

Published 2022년 9월 28일

주제: Management Perspectives

Susana Gonzalez
Susana Gonzalez
EMEA 지역 사장, Rockwell Automation
Susana는 유럽, 중동 및 아프리카 지역 사장입니다. 그녀는 2017년 Rockwell Automation에 지역 부사장으로 입사했으며 2019년 현재의 역할을 맡았습니다. 그녀는 다양한 산업 및 기능에서 20년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 그녀의 역할은 커넥티드 엔터프라이즈를 실현하기 위한 글로벌 목표를 달성하기 위해 이 지역의 전략과 실행을 추진하는 것입니다.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 지속 가능성은 훌륭하게 들립니다. 하지만 실제로는 어떤 모습일까요?