Loading
블로그 | Management Perspectives
Recent ActivityRecent Activity

지속 가능성을 핵심 비즈니스 우선순위 및 가치 드라이버로 격상

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
푸른 하늘을 배경으로 한 정유 공장

수년 동안 중공업 산업 운영의 부정적인 외부 효과는 단순히 사업 비용 또는 손상된 부산물과 고온 환경에서 작업하는 불가피한 특징으로 치부되었습니다. 오늘날, 전 세계 CO₂ 배출량의 22%가 중공업 산업 운영에 기인한다는 사실과 함께 이러한 사고방식은 다행히도 변화하고 있습니다.

규제 당국과 근로자, 정치인, C-레벨 경영진에 이르기까지 모든 사람이 이제 탄소 배출 감소의 존재론적 중요성을 인식하고 강조하고 있습니다. 개인이 환경을 위해 라이프스타일을 변경함에 따라 산업과 정치인도 동일한 조치를 취할 것으로 기대하고 있습니다. 이제 비즈니스와 지속 가능성은 더 이상 별개의 개체가 아니라 동전의 양면과 같은 두 가지 측면으로 보입니다.

말과 PR 메시지만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 지속 가능성 개선은 행동을 중심으로 이루어져야 합니다. 이는 파리 협정의 요구 사항을 비롯한 정부 차원의 이니셔티브에 의해 강조되었으며, 이는 탄소 수준을 극적으로 줄이기 위한 공동 책임을 부과합니다. 변화의 드라이버는 규제 요구 사항을 넘어 확장되며, 비용 절감 및 브랜드 인식 개선은 이와 관련하여 선도하는 기업에 매력적인 결과를 제공합니다.

산업 조직이 이를 달성하기 위해서는 지속 가능성을 산업 관행의 주변 영역으로 볼 것이 아니라 모든 성장 및 혁신 전략에 완전히 통합해야 합니다.

혁신을 위한 추진력

진보는 변화에 달려 있습니다. 지속 가능성을 핵심 비즈니스 드라이버로 촉진하는 경우, 과학 및 기술의 최신 발전을 활용하면 이전에는 불가능했던 새로운 접근 방식을 가능하게 합니다. 우리 회사는 가스 탄소를 발효하여 에탄올로 전환할 수 있는 자연 유기체의 발견이라는 중요한 과학적 돌파구에서 비롯된 기회의 예입니다. 이 과정은 효모 대신 생촉매가 설탕 대신 탄소 함유 가스를 발효하는 전통적인 발효와 유사합니다.

이 하나의 발견은 이후 환경 친화적이지 않은 것으로 일반적으로 간주되는 산업 전반에 걸쳐 보다 지속 가능한 비즈니스 모델의 전면적인 채택을 지원하는 글로벌 비즈니스를 탄생시켰습니다. 이 유기체의 발견 이후, 우리는 9000만리터 이상의 에탄올을 생산하고 1억톤 이상의 CO2를 완화했습니다.

 
What Does It Take to Make a Positive Transformation?
What Does It Take to Make a Positive Transformation?
블로그
블로그
What Does It Take to Make a Positive Transformation?
Key steps your organisation can take to break through resistance and make positive digital change.

이는 존재하는 많은 기회 중 하나의 예일 뿐입니다. 기업은 운영을 재평가하고 낭비 영역을 파악함으로써 야심 찬 지속 가능성 목표에 따라 비즈니스 모델을 근본적으로 변경하여 새로운 가치원을 찾을 수 있습니다.

성공을 위한 추진력

우리는 글로벌 철강 생산업체 ArcelorMittal과의 공동 프로젝트에서 이러한 정신을 실천에 옮겼습니다. 디지털화 전문가인 Rockwell Automation과 협력하여 LanzaTech의 가스 발효 기술은 벨기에에 있는 ArcelorMittal의 한 철강 공장에서 배출되는 탄소를 포집하고 가치화하고 있습니다.

전통적으로 고로는 철강 제조 운영에서 가장 낭비가 많은 부분 중 하나입니다. 아래 다이어그램에서 설명하는 바와 같이, 우리는 이 문제를 해결하기 위해 당이 아닌 가스를 먹는 독점 미생물을 사용하여 철강 오프가스의 탄소를 포집하고 이를 에탄올로 전환하는 기술을 개발했습니다. 그 결과, 탄소는 지속 가능한 항공 연료를 포함한 지속 가능한 연료로 가는 경제적 경로를 가능하게 하는 귀중한 상품으로 재활용되고, CarbonSmartTM 포장 및 섬유 애플리케이션에 사용될 수 있는 플라스틱 및 합성 섬유와 같은 일상 소비재의 빌딩 블록 역할을 하는 화학물질로 전환됩니다.

 

지속 가능성을 향한 추진력

이제 경영진이 기존 산업 운영에 더 지속 가능한 프로세스를 적용하고 새로운 기회 영역을 식별할 수 있는 설계 공간이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 접근 방식은 운영을 재구성하여 더 효율적이고 지속 가능하며 생산적인 비즈니스 모델을 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 사고방식은 에너지 집약적인 산업에만 국한되지 않습니다. 현재 우리는 항공에서 석유화학 및 소비재에 이르기까지 다양한 부문의 기업과 협력하고 있으며, 더 많은 조직이 폐기물을 더 지속 가능한 제품으로 전환하여 비즈니스의 환경 영향을 줄일 수 있는 기회를 모색하고 있습니다.

이 순환 경제 접근 방식은 기업이 폐기물 제품에 대한 새로운 목적을 찾고 보다 지속 가능한 공급망을 구축할 수 있도록 지원합니다. 산업 운영을 하나의 생태계로 바라보는 것이 중요하며, 한 산업의 프로세스에서 발생한 폐기물이 다른 산업 운영에 가치를 제공할 수 있습니다. 가정용 청소 제품에서 고급 향수에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 사례를 찾아볼 수 있으며, 하류 파트너와 함께 섬유 및 포장을 위한 CarbonSmartTM 소재를 개발하고 있습니다. 이는 유럽의 야심찬 기후 목표를 달성하는 데 기여할 수 있는 기회와 기술이 있음을 보여줍니다.

실제로 애플리케이션이 창의적일수록 더 많은 기업이 개방형 혁신을 채택하고 같은 생각을 가진 기업과의 파트너십을 모색하기 때문에 보상이 더 커질 수 있습니다. 이는 단순한 과정이 아닐 것입니다. 결국, 선구자가 되는 것은 항상 예상치 못한 도전과 함께하기 때문입니다. 그러나 이러한 접근 방식을 통해 테스트하고 학습할 수 있습니다. 전체 공급망에서 지속적인 개선을 추구함으로써 지속 가능성은 올바르게 주요 비즈니스 드라이버로 격상될 수 있습니다.

녹색 미래를 향해

운송, 항공, 철강에서 가정용품 및 향수에 이르기까지 모든 산업은 이러한 변화를 주도하는 역할을 해야 합니다. 경영진은 환경 발자국을 줄임으로써 비즈니스를 성장시키고, 새로운 제품을 생산하고, 수익성 있는 서비스를 개발하는 동시에 지구와 소비자에게 이익을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

이제 사람들은 산업 운영의 지속 가능성을 주도할 민간 기업을 적극적으로 찾고 있습니다. 이는 실제로 변화를 가져올 수 있는 확실한 조치이기 때문에, 자신의 말을 뒷받침하고 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 노력하는 기업에게 엄청난 시장 기회가 있다는 것을 의미합니다.

실제로 이것은 부정적인 외부 효과를 비즈니스 기회이자 환경적 성공으로 동시에 전환시켰습니다. 이는 대규모 문제에 창의적인 솔루션을 적용하는 힘을 보여주며, 다른 조직들이 긍정적인 비즈니스 및 환경 결과를 위한 '윈윈' 상황을 창출할 수 있는 청사진을 제공합니다.

Published 2021년 4월 6일

 
더욱 민첩하고 회복력 있는 공급망 구축
더욱 민첩하고 회복력 있는 공급망 구축
블로그
블로그
더욱 민첩하고 회복력 있는 공급망 구축
기업은 더 빠른 변화를 가능하게 할 만큼 민첩하고, 원자재, 제품 또는 용량 부족에서 회복할 수 있을 만큼 탄력적인 공급망 프로세스가 필요합니다.
주제: Drive Sustainability The Connected Enterprise 경영진 관점 금속

Babette Pettersen
유럽 부사장, LanzaTech
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 상품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 지속 가능성을 핵심 비즈니스 우선순위 및 가치 드라이버로 격상