システム
視覚化プロジェクトのシステム機能、システム要件、アプリケーション ノートを表示します。
FactoryTalk® Optix™
は、最新のテクノロジー、革新的なデザイン、モジュラー型デプロイにより、価値提供を加速する視覚化プラットフォームです。FactoryTalk Optix
は、新しいレベルのコラボレーション、拡張性、相互運用性を提供し、HMI ビジョンを実現します。クラウド対応のワークフローでは、変更の追跡とバージョン管理が組み込まれているため、いつでもどこからでもコラボレーションできます。FactoryTalk Remote Access
との統合により、インストール、トラブルシューティング、更新にどこからでも、オプションの FactoryTalk Optix Studio Web エディター
から安全にアクセスできることができます。強力なオブジェクト指向の原則と最新のレスポンシブオブジェクトを使用して、表示サイズを指定することなく FactoryTalk Optix アプリケーション
を定義します。FactoryTalk Optix
は、統合された C# API を使用して、デザイン時とランタイムに比類のない OPC UA サポートと拡張性を提供します。組み込みのエミュレータを使用するか、FactoryTalk Optix アプリケーション
をデプロイします。ご質問やご意見