本リリースの既知の異常

このリストは、
FactoryTalk Optix
バージョン 1.7.x の既知の不具合を示します。
括弧内の識別情報は、将来のリリースの異常を追跡するために使用したり、関連の問題についてカスタマー サポートから支援を受けるときの参照情報として使用したりできます。

UDT エイリアス タグの Dint メンバに最小値/最大値が表示されない [5306346]

UDT エイリアス タグの Dint メンバには、最小/最大値は表示されません。例えば、タグをオンラインでインポートした後、Dint メンバの最小値/最大値が見つからないままになります。これを解決するには、タグをインポートする前に
拡張プロパティを有効化する
の値が
に設定されていることを確認します。
この異常はバージョン 1.7.0 で初めて確認されました。

EEC バックプレーン経由の Logix アラーム通知がサポートされない [5305119]

Logix コントローラへのバックプレーン通信で EEC を使用している場合、Logix アラーム通知は機能しません。例えば、アラーム ウィジェットにはステータスの更新が表示されず、[有効化/無効化] などの変更は Optix に反映されません。この構成ではコントローラベースのアラームの使用を避けるか、サポートされている通信メソッドを使用してください。
この異常はバージョン 1.7.0 で初めて確認されました。

画面切り替え時の PDF メモリリーク [3147344]

ホーム画面と PDF 画面を 3 秒ごとに切り替えるとメモリリークが発生します。例えば、5 時間以上切り替えを繰り返すと、メモリ使用量が徐々に増加します。頻繁な切り替えを避けるか、画面遷移を最適化してください。
この異常はバージョン 1.3.0 で初めて確認されました。

Codesys タグは、プロジェクト パスに特殊文字が含まれている場合、インポートに失敗します [5439892]

CODESYS タグは、プロジェクト名または保存パスに特殊文字が含まれている場合、インポートできません。証明書検証の失敗(フィンガープリントの不一致およびステーションに接続できない)に関するエラー メッセージが表示されます。プロジェクト名および保存パスに特殊文字が含まれていないことを確認してください。
この異常はバージョン 1.7.0 で初めて確認されました。

アップグレード後、コントローラ タグ フォルダーが空で表示されます [5511642]

アップグレード後、EtherNet/IP ドライバのコントローラ タグ フォルダーが空で表示されます。たとえば、バージョン 1.7 にアップグレードすると、NetLogic でタグ フォルダーが空で表示されます。この問題を解決するには、タグの最適化を無効化します。
この異常はバージョン 1.7.0 で初めて確認されました。

オンライン インポート時にタイマ配列タイプのメタデータが表示されない [5276444]

タイマ配列タイプのメンバは、オンライン インポート時にメタデータを表示しません。例えば、拡張プロパティを有効にしてタグをオンラインでインポートすると、タイマ配列メンバのメタデータが欠落します。構成設定が正しいことを確認し、タグを再インポートしてください。
この異常はバージョン 1.7.0 で初めて確認されました。

パスワードルールでは、特殊文字が認識されません [4967372]

大文字と小文字を混在させるルールが有効化されている場合、ñ、ö、ä などの一部の特殊文字は、[プロジェクトパスワードを設定]ウィンドウで大文字・小文字が区別されないと認識されます。例えば、「ñ」と「Ñ」を入力するとルールを満たさず、エラーアイコンは赤のままです。パスワードのルールを満たすために、標準の英字を使用します。
この異常はバージョン 1.7.0 で初めて確認されました。

プラットフォーム間での UInt64 および Int64 の数値入力の不一致 [4045878]

数値コントロールで UInt64 および Int64 の最大値を入力すると、プラットフォーム間で結果が一致しない場合があります。例えば、UInt64 に
18446744073709551615
を入力すると、エミュレータ/WebUI/ランタイムツールでは
9223372036854775808
と表示されますが、ターミナルでは正しく表示されます。不一致が解決されるまで、UInt64 および Int64 の最大値は使用しないでください。
この異常はバージョン 1.6.0 で初めて確認されました。

Kubernetes デプロイメントでの資格割り当ての問題 [5468202]

FactoryTalk Optix
がオンライン資格検証を使用して Kubernetes コンテナ環境にデプロイされている場合、Kubernetes デプロイメントは、ライセンス サーバーに資格を適切にリリースせずにアンインストールまたは削除される可能性があります。
このような場合、資格は割り当てられたままとなり、自動的にリリースされません。その結果、同じ環境で作成された新しいデプロイメントは、必要な資格を取得できない可能性があります。この状況を解決するには、Rockwell Automation テクニカル サポートに連絡して資格のリホストを依頼してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal