法的通知

Rockwell Automation
はプライバシー ポリシー、ライセンス契約、商標開示、その他の条件などの法的通知を
Rockwell Automation
ウェブ サイトの [法的通知] ページに公開します。
ソフトウェアおよびクラウド サービス契約書
Rockwell Automation ソフトウェアおよびクラウドサービス契約書については、こちら を参照してください。
オープンソース ソフトウェア ライセンス
本製品に含まれるソフトウェアには、1 つ以上のオープンソース ライセンスにおいてライセンスが与えられ、著作権で保護されているソフトウェアが付属しています。
この製品で使用されているすべてのオープン ソース ソフトウェア、ならびに対応するライセンスのリスト全体については、こちらを参照してください。
FactoryTalk Optix Studio デスクトップ エディター
を使用すると、このファイルは
C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\third-party_attributions.txt
で表示することもできます。
各プロジェクトの Web サイトから、この製品に含まれているオープンソース パッケージの対応ソース コードを取得できます。また、Rockwell Automation の Web サイトのお問い合わせフォームから Rockwell Automation に問い合わせて、対応するソース コード一式を手に入れることもできます。http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page。リクエスト テキストの一部として「オープン ソース」を含めてください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal