アプリケーション ノート
これらのアプリケーション メモは、
FactoryTalk Optix
バージョン 1.7.x に適用されます。脅威の軽減
- エクスポートされたFactoryTalk Optix アプリケーションで USB キーを紛失しないでください。USB キーには、検査可能なフィールド、資格情報、証明書、およびハッシュされたパスワードが含まれています。
- Rockwell Automation製造されたデバイスへの物理的なアクセスを保護します。
- 接続されているデバイスを放置しないでください。リモート サポート ツールを介して、デバイスへの物理的なアクセスを保護し、デバイスの Web インターフェイス、接続された診断セッション、およびファイルシステム アクセスからのログを保護します。
- デバイスへの不正な物理的アクセスを防止します。デバイスへの物理的なアクセスを保護し、カスタム ロジックによって生成されるアプリケーション ファイルのセキュリティ レベルを向上させます。
- ログインしたユーザー セッションへの物理的なアクセスを保護します。無人の場合はセッションをロックすることで、FactoryTalk Hub更新トークン ファイルの盗難を防止します。
- ログインしたユーザー セッションへの物理的なアクセスを保護します。無人の場合はセッションをロックすることで、FactoryTalk Hub更新トークン ファイルの削除を防止します。
- ログインしたユーザー セッションへの物理的なアクセスを保護します。GitHub へのログイン中の攻撃を防止します。
機能プレビュー
プレビューとしてラベル付けされた機能は、運用環境では使用しないでください。
スピンボックス数値入力符号なし変換
スピンボックス データタイプが符号なし整数の場合、負の入力はゼロに変換されます。
マウスアップイベントの変更された動作
マウスアップイベントは、UI オブジェクトエリア内にいる間にポインターまたはフィンガーを削除したときにのみ実行されるようになりました。この変更は、UI コントロールの [パネル]、[長方形]、[ボタン]、[楕円形]、[ポリライン]、[イメージ]、および [AdvancedSvgImage] に影響します。押された状態に関連する新しい変数は、将来のリリースに含まれる予定です。
Micro コントローラドライバのステータスが正しくない
複数のステーションが構成されている場合、データの需要がない場合、ステーションの接続ステータスは更新されません。この状況を回避するには、ブール値が「真」の場合にブール値をクリアするランタイム Netlogic スクリプトと、ブール値が「偽」の場合に実行され、タイマが完了したらブール値を「真」に設定するステーション内のタイマを使用して、各ステーションにハートビートを実装します。
アラームリミット
デバイス RAM | Optix アラーム、 Logix タグベースアラームおよび Logix ALDM 命令アラーム | Logix ALMA 命令アラーム |
|---|---|---|
1 GB | 2,500 | 400 |
2 GB | 5,000 | 800 |
4 GB | 15,000 | 1,600 |
8 GB | 30,000 | 3,200 |
16 GB | 60,000 | 6,400 |
デバイス RAM | Optix アラーム、 Logix タグベースアラームおよび Logix ALDM 命令アラーム | Logix ALMA 命令アラーム |
|---|---|---|
1 GB | 700 | 150 |
2 GB | 1,000 | 200 |
4 GB | 3,500 | 500 |
8 GB | 7,000 | 1,000 |
16 GB | 14,000 | 2,000 |
注:
アプリケーションで、他のタイプのアラームと組み合わせて Logix ALMA 命令ベースのアラームを使用する場合は、各 ALMA アラームを 5 つのアラームとしてカウントします。たとえば、FactoryTalk Optix アプリケーションに 100 個の ALMA アラームと 2,000 個のその他のアラームがある場合、アラームの合計数は 2,500 になります。上記の表によると、単一のローカル言語の場合、これは通常のアプリケーションで 1 GB 内で実行されるアラームの量です。
上の表に示されているように、各ローカル言語には追加のメモリーが必要です。必要な追加メモリーは、今後のリリースで削減される予定です。
新しい [アラーム マネージャ] または [アラーム概要] カウンタを使用していない場合、または新しい [アラーム マネージャ] または [アラーム概要] カウンタを必要としない以前のバージョンの FactoryTalk Optix からアップグレードする場合は、
[アラームの収集を有効にする]
プロパティを [偽]
に設定してアラームの収集を無効にすることで必要なメモリを削減できます。Logix 拡張プロパティでは、最小値と最大値の両方の範囲を定義する必要があります
Logix 拡張プロパティをインポートする場合、最小値と最大値の両方を Logix で定義し、拡張プロパティをインポートするための有効な値を含める必要があります。
スクロール バー
回転した UI オブジェクトのスクロール バーをドラッグしても、予期したとおりに機能しません。
メソッドの順序
メソッドの実行順序はバージョン 1.6.0 で変更され、バージョン 1.6.0 に移行された以前のアプリケーションに影響を与える可能性があります。これが発生した場合は、プロジェクトを更新する必要があります。
サポートされていない Mysql_native_password 認証プラグイン
ODBC データベースストアは、mysql_native_password 認証プラグインをサポートしなくなった MySQL ODBC コネクターバージョン 9.2.0.0 を使用するようにアップグレードされました。
この問題を回避するには、MySQL Server の設定で
[ユーザーおよび権限]
を開き、[認証タイプ]
を caching_sha2_password
に変更します。拡張されたアラームバナー
FactoryTalk Optix バージョン 1.6.0 では、アラームバナー ウィジェットが拡張され、ランタイム操作の安定性とパフォーマンスが向上しました。以前のバージョンの FactoryTalk Optix を使用して作成され、アラームバナー ウィジェットを含むプロジェクトがある場合は、アップグレードされたアラームバナー ウィジェットを使用する必要があります。まず、FactoryTalk Optix バージョン 1.6.0 を使用して、以前のリリースの FactoryTalk Optix で作成されたプロジェクトを開くか、アップグレードします。次に、プロジェクトからアラームバナー ウィジェットを削除します。最後に、FactoryTalk Optix 1.6.0 テンプレートライブラリから新しいアラームバナー ウィジェットをプロジェクトに追加します。
OPC UA 再帰モデル
1.6.0 での OPC UA 構造の導入により、より厳格なモデリング ルールの適用が必要になりました。これらのモデリング ルールでは、再帰参照 (それ自体への参照を含む任意のタイプ定義) を含む OPC UA モデルのインポートが禁止される場合があります。
再帰のサポートは、今後のリリースで予定されています。
オフライン AD とグループの割り当て
Active Directory (AD) がオフラインの場合、ランタイムを起動したドメイン ユーザーのみがランタイムにログオンできます。このようなユーザーは正常にログオンできますが、
FactoryTalk Optix アプリケーション
はそのようなシナリオでユーザー グループを取得できません。RA EtherNet/IP ドライバ - イーサネット通信モジュールのサポート
1756-ENET EtherNet/IP ブリッジ モジュールを
RA EtherNet/IP ドライバ
とともに使用することはできません。プロジェクト NetLogic の画像プロパティの手動名前変更
FactoryTalk Optix プロジェクトをバージョン 1.7.0 にアップグレードし、アップグレードされたプロジェクトが NetLogic 経由で任意の画像オブジェクトの
[FillMode]
プロパティにアクセスする場合は、アップグレード後のプロジェクトの NetLogic で [フィルモード]
プロパティの名前を手動で変更する必要があります。[フィルモード]
プロパティの名前を [ImageFillMode]
に変更します。NetSolution をコンパイルするため、関連する全てのスクリプトに変更を適用します。VMWare イメージでの FactoryTalk Optix Studio の実行
FactoryTalk Optix Studio を VMWare イメージで起動するには、VMWare Tools 12.5.3 以上が必要です。
ウィジェットで SD カードサポートが追加されました
新しい SD カードサポートが以下のウィジェットに追加されました。
- ファイルシステムブラウザ
- ファイルの選択ダイアログボックス
- FTP サーバー
この機能を利用するには、ライブラリから新しいウィジェットに既存のウィジェットを置き換えてください。
ResourceURI メソッドの名前が 2 つ変更されたため、これらのメソッドを使用した独自の NetLogic を開発している場合は、古いパスに関する警告メッセージがログに表示されます。
- ResourceUri.USBRelativePath
- ResourceUri.USBNumber
NetLogic を編集し、以下の表に示すように ResourceUri メソッドの名前を変更します。
廃止名称 | 新名称 |
|---|---|
USBRelativePath | DeviceRelativePath |
USBNumber | DeviceNumber |
OPC UA サーバーを含むプロジェクトは、タグの最適化を使用してデプロイできません
タグの最適化が有効である OPC UA サーバーを含むプロジェクトをデプロイする場合には、タグの最適化を無効化するか、ランタイム タグの最適化をオフにしなければなりません。タグの最適化を使用した OPC UA サーバーを含むプロジェクトのデプロイは、今後のリリースで予定されています。
ランタイム タグの最適化により、初回アクセス時の画面ナビゲーションのスイッチ時間が遅くなる場合があります
ランタイムに最適化されたダイナミックリンクとタグが有効になっているプロジェクトでは、初回アクセス時の画面ナビゲーションのスイッチ時間が遅くなる場合があります。その後のアクセスでは、画面ナビゲーションのスイッチ時間が短縮され、使用するメモリが少なくなります。
API の廃止
1.7.0 以前に作成されたプロジェクトを開くと、NetLogic のコンパイル時に次の警告が表示されることがあります:
警告 CS0618: 'CallbackVariableChangeObserver.CallbackVariableChangeObserver(Action<IUAVariable, UAValue, UAValue, uint[], ulong>, bool)' は廃止されました: '代わりに ElementAccess でコンストラクタを使用してください。'
。これは、API が廃止されたためです。警告の指示に従って、NetLogic を更新してください。ご質問やご意見