FactoryTalk Optix Studio Web エディター
FactoryTalk Hub
を通じて、Web ブラウザで FactoryTalk Optix Studio
を使用することができます。エディタ機能のサポート
FactoryTalk Optix Studio Web エディター
は、以下を除くすべての FactoryTalk Optix Studio デスクトップ エディター
機能をサポートします。- [出力]タブからログを保存します。
- NetLogic ファイルを編集します。
- [出力]タブのログのパスを表示します。
- ファイルや画像をFactoryTalk Optix Studio Web エディターにドラッグ & ドロップして追加します。
- ランタイムに メソッドを使用して、アプリケーションを再起動します。
エミュレータ機能のサポート
FactoryTalk Optix Studio Web エディター
エミュレータは、以下を除くすべての FactoryTalk Optix Studio デスクトップ エディター
エミュレータの機能をサポートします。- ランタイムエミュレータで[Web ブラウザ]オブジェクトを制御します。
- ランタイムエミュレータで[PDFビューア]オブジェクトを制御します。
- ランタイムエミュレータで[ビデオ]オブジェクトを制御します。
- ランタイムエミュレータで[ウィンドウ]オブジェクトを制御します。
- カーソルは、要素をドロップできない領域を示しません。
ボタンの ImagePosition プロパティへの変更
[ImagePosition]
プロパティのデータタイプが [ButtonImagePosition]
に変更されました。[位置]
に値を割り当てる既存の NetLogic スクリプトは、[ImagePosition]
に変更する必要があります。ご質問やご意見