FactoryTalk Optix Runtime のダウンロードとインストール

ランタイムをインストールする前に、ランタイム サイジング 計算ツールを使用して、必要な
FactoryTalk® Optix
Runtime ツールパッケージのサイズを決定します。
  1. 重要:
    ランタイムツールは、OptixPanels™ と EECM (組み込み型エッジ演算モジュール) にすでに埋め込まれています。
    Windows および Linux デバイス用のランタイムツールをダウンロード、インストール、アクティブ化する必要があります。
ヒント:
FactoryTalk® Optix
Runtime をリホストするには、デバイスの OS に応じて、Windows デバイスでランタイム資格をリホストする またはUbuntu 22.04 デバイスでランタイム資格をリホストする を参照してください。
FactoryTalk® Optix
Runtime を起動し、2 時間、資格なしで使用できます。この期間が過ぎたら、資格を購入し、組織に割り当てる必要があります。
重要:
ランタイムは、OptixPanels™ と EEC (組み込み型エッジ演算) にすでに埋め込まれています。
Windows および Linux デバイス用のランタイムツールをダウンロード、インストール、アクティブ化する必要があります。
重要: ランタイムツールをアンインストールすると、次回のログイン時にアプリケーションが自動的に再起動します。ランタイムツールをアンインストールすると更新サービスが削除されるため、アンインストール後にアプリケーションをデプロイすることはできません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal