Windows デバイスで FactoryTalk Optix Runtime 資格をアクティブ化する

ランタイムデバイスでアプリケーションを起動するために、ランタイムツールの資格をアクティブ化します。
ヒント: Windows を実行するランタイムデバイスは複数の資格を持つことができます。各ランタイムデバイスは、利用可能な資格の 1 つと関連付けられます。
  1. Windows の
    [スタート]
    メニューで「
    [資格マネージャー]
    」と入力するか、デスクトップの
    [資格マネージャー]
    アイコンをダブルクリックします。
  2. [資格マネージャー]
    で、
    [インストール済みの資格]
    の下にある資格タイプを選択します。
    • [オンライン]
      で、オンライン資格をアクティブ化します。
    • [オフライン]
      で、オフライン資格をアクティブ化します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal