デバイスにランタイムツールをダウンロードする
FactoryTalk® Optix™
Runtime ツールは、FactoryTalk® Optix™
アプリケーションを実行するすべてのデバイスに必要です。ランタイムツールには、
FactoryTalk® Optix™ 資格マネージャー
および FactoryTalk® Optix™
アプリケーション更新サービスが含まれます。ランタイムツールは、デフォルトで OptixPanel™ グラフィックターミナルに組み込まれているため、ダウンロードやインストールは不要です。
ランタイムデバイスを使用している場合は、
FactoryTalk® Optix™
ランディングページからランタイムツールをダウンロードします。ダウンロードには 資格マネージャー
が含まれています。- FactoryTalk® Optix™ランディングページにアクセスします。「FactoryTalk Optix ランディングページ」を参照してください。
- FactoryTalk® Optix™ランディングページで、[ランタイムツール]を選択します。

- [ランタイムツール リリース]までスクロールして、リリース済みバージョンを表示します。
- (オプション)FactoryTalk® Optix™のリリース ノートを表示するには、[リリース ノート]を選択します。
- (オプション)FactoryTalk® Optix™の最新の変更を表示するには、[変更ログ]を選択します。

- (オプション)[検索]にリリース番号を入力して、特定のランタイムツール リリースを検索します。
- 特定のランタイムツール リリースをダウンロードするには、必要なバージョン番号の隣で、
[ダウンロード]を選択します。 - [FactoryTalk Optix Runtime ツール]インストールパッケージの横にあるチェックボックスを選択し、右上隅にある最初の
シンボルをクリックします。[今すぐダウンロード]を選択します。 - スクロールして EULA を読み、[同意してダウンロード]を選択します。
- [ダウンロード] フォルダーにある[Rockwell Automation Download Manager]をインストールします。
を選択します。[Rockwell Automation Download Manager]により、ランタイムツールがインストールされ、実行され、指定されたフォルダーにダウンロードされます。ダウンロードの進捗状況が[Rockwell Automation Download Manager]に表示されます。 - ランタイムツールのダウンロードパスを変更するには、パスの後で[変更]を選択して別のフォルダーを選択します。
- ランタイムツールをインストールする準備が整いました。
ご質問やご意見