DLR ネットワークを構成する

[デバイス レベル リング]
ビューを使用して、DLR ネットワークを構成します。DLR は一部のスイッチ モデルおよびポートで利用可能です。
前提条件
  • スイッチがオンラインで通信中である。
  • スイッチがリング ネットワークで動作している。
DLR ネットワークを構成する方法
  1. デバイスのタブで、
    [デバイス レベル リング]
    を選択します。
  2. [デバイス レベル リング]
    ビューのリングの
    [有効化]
    列で、チェックボックスを選択して、スイッチポートで DLR を有効にします。
  3. ポート 1
    および
    ポート 2
    のリング ポートを選択します。
    ヒント:
    ポート 1
    ポート 2
    は同じポートに設定できません。ポートが選択されると、そのポートは他のポートに対して使用できません。
  4. [設定]
    を選択して、スイッチに設定を送信します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal