[デバイス レベル リング] ビューのパラメータ
[デバイス レベル リング]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
リング | この構成が適用されるリング ID を示します。 |
有効 | リングの ポート 1 および ポート 2 で DLR が有効になっていることを示します。このボックスがオフの場合、DLR は無効になり、ポート 1 および ポート 2 は構成に使用できません。 |
ポート 1 | 最初のリング ポートを指定します。デフォルトは [なし] です。 |
ポート 2 | 2 番目のリング ポートを指定します。ポート 1 とポート 2 は同じポートにできません。デフォルトは [なし] です。 |
スーパーバイザーが有効 | スイッチがリング スーパーバイザーの場合は [真] 、スイッチがリング ノードの場合は [偽] が表示されます。[リング] ビューで [スーパーバイザー モード] を有効にします。 |
リング ステータス | リングの現在のステータスを表示します。選択可能な値は以下のとおりです。
|
冗長ゲートウェイが有効 | 冗長ゲートウェイが有効な場合は [真] が表示され、冗長ゲートウェイが無効の場合は [偽] が表示されます。該当するリングの [冗長ゲートウェイ] ビューで [冗長ゲートウェイ] を有効にします。 |
冗長ゲートウェイ ステータス | リング フォルトの現在の状況を以下のいずれかとして表示します。 |
DHCP サーバーの役割 | スイッチから取得した DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーの役割が表示されます。選択可能な値は以下のとおりです。
|
DHCP サーバー ステータス | DHCP サーバーのステータスが表示されます。選択可能な値は以下のとおりです。
|
更新 | デバイスからの最新の値を取得して表示します。 |
設定 | 設定をスイッチに送信します。 [パスワードの入力] ダイアログボックスが表示される場合があります。 |
ご質問やご意見