リング スーパーバイザーに優先順位の値を割り当てる
[詳細なネットワーク構成]
ダイアログボックスを使用して、リング スーパーバイザに優先順位の値を割り当てます。リング スーパーバイザーに優先順位の値を割り当てる方法
- デバイスのタブで、[デバイス レベル リング]を展開してから、[リング X]を選択します。
- [リング X]ビューで、[スーパーバイザー モードを有効にする]を選択します。ヒント:構成は直ちに有効になります。
- [詳細]を選択します。
- [詳細なネットワーク構成]の[スーパーバイザーの優先順位]フィールドで、0 ~ 255 の優先順位の値を入力します。ヒント:
- バックアップ スーパーバイザーと比較して数値的に優先順位の高い値を使用して、目的のアクティブなリング スーパーバイザーを構成します。
- 優先順位は、ビーコン フレームで送信されます。
- (オプション) 以下の 2 つのパラメータに値を入力します。
- ビーコン間隔
- ビーコン タイムアウト
- [設定]を選択します。
ご質問やご意見