[リング X] ビューのパラメータ
[リング X]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
ネットワーク モード | ネットワーク モードを示します。 |
ネットワーク トポロジ | スイッチが DLR ネットワークで動作しているか、リニア ネットワークで動作しているかを表示します。選択可能な値は以下のとおりです。
|
ネットワーク ステータス | ネットワークの現在のステータスを表示します。選択可能な値は以下のとおりです。
|
スーパーバイザー モードを有効にする | スイッチがネットワークでリング スーパーバイザーであることを示します。オフの場合、[スーパーバイザー モード] は無効で、スイッチはネットワークでスーパーバイザーではありません。 |
スーパーバイザーのステータス | スイッチが現在アクティブなリング スーパーバイザーとして動作しているか、バックアップのリング スーパーバイザーとして動作しているかが表示されます。選択可能な値は以下のとおりです。
スイッチがリング スーパーバイザーの場合にのみ利用できます。 |
アクティブなリング スーパーバイザー | アクティブなリング スーパーバイザーの IP アドレスまたは MAC アドレスが表示されます。スイッチが DLR ネットワーク内にある場合にのみ利用できます。 |
アクティブなスーパーバイザーの優先順位 | アクティブなスーパーバイザーに現在割り当てられている優先順位が表示されます。この優先順位は、 [詳細なネットワーク構成] ダイアログボックスに入力されます。スイッチが DLR ネットワーク内にある場合にのみ利用できます。 |
検出されたリング フォルト | 最後の電源入れ直しまたはカウンタ リセット以降、ネットワークでリング フォルトが検出された回数が表示されます。 スイッチがリング スーパーバイザーの場合にのみ利用できます。 |
ポート 1 の最後のアクティブ ノード | リング フォルトの発生時に、アクティブなリング スーパーバイザーの最終ノードがポート 1 で通信可能な IP アドレスまたは MAC ID を表示します。 スイッチがリング スーパーバイザーの場合にのみ利用できます。 |
ポート 2 の最後のアクティブ ノード | リング フォルトが発生したときにアクティブなリング スーパーバイザーがポート 2 で通信できる最後のノードの IP アドレスまたは MAC ID が表示されます。 スイッチがリング スーパーバイザーの場合にのみ利用できます。 |
ステータス | リング フォルトの現在の状況を以下のいずれかとして表示します。選択可能な値は以下のとおりです。
スイッチがリング スーパーバイザーの場合にのみ利用できます。 |
詳細 | [詳細なネットワーク構成] ダイアログボックスを開いて、[スーパーバイザーの優先順位番号] 、[ビーコン間隔] 、[ビーコン タイムアウト] を入力します。 |
カウンタのリセット | スイッチのリング フォルト カウントをゼロにリセットするために使用します。スイッチがリング スーパーバイザーの場合にのみ利用できます。 |
フォルト位置の検証 | スイッチによるポート 1 およびポート 2 での最終ノードのフォルト位置の確認と [最後のアクティブ ノード] パラメータの更新を行います。[最後のアクティブ ノード] パラメータは、フォルト位置を確認するまで、最後のフォルトの情報を表示します。スイッチがリング スーパーバイザーの場合にのみ利用できます |
フォルトのクリア | スイッチがフォルト/回復の高速サイクル フォルトをクリアできるようにする場合に使用します。 スイッチがリング スーパーバイザーであり、フォルトが [フォルト/回復の高速サイクル] である場合にのみ利用できます。 |
更新 | デバイスからの最新の値を取得して表示します。 |
ご質問やご意見