Rockwell Automationでは、黒人、先住民、そしてすべての有色人種の方々を大切にし、共に歩んでいます。私たちは、あらゆる形の人種差別や差別を非難します。なぜなら、それらは私たちのコミュニティには存在すべきではないからです。変化は私たち一人ひとりから始まり、それは傾聴と学習から始まります。
変化は私たち一人ひとりから始まる
このような時代において、強力な支援者や味方となるために何をすべきか、何を言うべきかを知ることが困難に感じる人もいるかもしれません。以下のリンク、資料、リソースは、当社の従業員によって推奨されています。これらは、すべての白人の味方が反人種差別の取り組みを深めるためのツールとして意図されています。過去に反人種差別の取り組みに参加したことがない場合でも、今すぐ始めてください。
すぐに始めるために、行動を起こすための3つのリソースをご紹介します:
- 白人ができる75のこと
- #DoTheWork 30日間コース(レイチェル・カーグル)
- 人種について話す
当社の主要な差別化要因の一つは当社の文化であり、職場でのインクルージョンとダイバーシティについて勇気ある対話を奨励しています。目標は、インクルーシブな職場環境の妨げとなる問題への理解を深めることで、より強固な職場パートナーシップを構築することです。
ソーシャルメディアでフォローすべき組織
- 反人種差別センター
- オードリー・ロード・プロジェクト
- ブラック・ウィメンズ・ブループリント
- カラー・オブ・チェンジ
- Colorlines
- The Conscious Kid
- Equal Justice Initiative
- Families Belong Together
- 公民権・人権に関するリーダーシップ会議
- MPowerChange
- Muslim Girl
- NAACP
観るべき映画とテレビシリーズ
- 13th (エヴァ・デュヴァーネイ) — Netflix
- American Son (ケニー・レオン) — Netflix
- Black Power Mixtape: 1967~1975 — レンタル可能
- クレメンシー(チノニエ・チュクウ)— レンタル可能
- 親愛なる白人の皆さんへ(ジャスティン・シミエン)— Netflix
- フルートベール駅で(ライアン・クーグラー)— レンタル可能
- アイ・アム・ノット・ユア・ニグロ(ジェームズ・ボールドウィン ドキュメンタリー)— レンタル可能またはKanopyで視聴可能
- ビール・ストリートの恋人たち(バリー・ジェンキンス)— Hulu
- ジャスト・マーシー(デスティン・ダニエル・クレットン)— レンタル可能
反人種差別の子どもを育てるための保護者向けリソース
- コレッタ・スコット・キング図書賞受賞者リストから、子どもと若者向けのこれらの本をチェックしてください
- Parenting Forwardポッドキャストのエピソード「シンディ・ワン・ブラントとのパンデミック子育て5つの教訓」を聞いてください
- Fare of the Free Childポッドキャストを聞いてください
- PBSの「お子さんにBlack History Monthについて教える」を読んでください
- The Conscious Kid on Instagramをフォローしてください