概要
- 砂漠の暑さ、海上の湿度、送電網の安定性から何マイルも離れた孤立した井戸パッドまで、石油&ガス拠点は重要な電気の設備のライフスパンに課題をもたらします
- スマート可変周波数ドライブ(VFD)は、極端に変化するプロセス環境やモータ制御要件に適応できます
- 可変周波数ドライブは、ソフトスタータや直入れ始動装置と比較して、大幅なエネルギー消費(およびエネルギーコスト)削減、高い信頼性、少ないメンテナンスを実現します
- 石油&ガス生産者がスマート可変周波数ドライブを採用する6つの重要な理由
概要
石油&ガス生産者は、より少ないリソースとより厳しい環境規制の中で、より多くの稼働時間、生産量、エネルギー効率を実現するという大きなプレッシャーに直面しています。商品価格が変動し、設備投資予算が縮小する中でも、オペレーターは炭素排出削減、設備の最新化、遠隔地や過酷な環境における安全性向上という高まる要求に直面しています。
このような状況下で、石油&ガス生産者は、エネルギー効率向上が真に生まれる場所についての長年の前提を再評価しています。そして、現場のほぼすべての産業運用を支える技術、すなわち電動モータに機会を見出しつつあります。
上流、中流、下流の施設全体で、モータはポンプ、コンプレッサ、ファン、ブロワ、遠心ポンプ、および数十の補助システムを駆動しています。機械的制御からインテリジェントモータ制御、特に 可変周波数ドライブ (VFD)の使用への移行は、今日の産業運用における最も導入しやすく、最も高いROIをもたらす最新化戦略の一つです。
エネルギー効率と排出削減: 2つの優先事項
サステナビリティ目標は、もはや長期的な願望ではありません。それらは即時の性能指標となっています。多くの石油&ガスオペレータは、炭素排出の削減だけでなく、エネルギー消費の削減、フレアリングの最小化、規制期待値への対応のために、ガス駆動設備の置き換えや油田のさらなる電化に取り組んでいます。
モータ駆動プロセスは、潜在的なエネルギー節約の主要な源です。従来の機械的スロットリングは電力を無駄にし、設備にストレスを与えます。これに対し、可変周波数ドライブはモータ速度を実際の需要に合わせて調整し、必要な流量や圧力を維持しながら、エネルギー消費を大幅に削減することがよくあります。
例えば、アフィニティ法則に従うと、遠心ポンプを駆動する745kW (1000馬力)のモータを半分の速度で運転した場合、生産に必要な流量出力を維持しつつ、全負荷電力のわずか12.5%(または93.125kW)しか消費しないことがあります。エネルギーコストがUSD 0.10/kWhで、可変周波数ドライブが連続運転されている場合、年間最大USD 81,000のエネルギーコスト削減を実現できます。
生産者が電化戦略を推進する中で、インテリジェント可変周波数ドライブの活用は、低炭素かつ高効率な産業運用の基盤となります。
石油&ガスプロセスは、定常状態で稼働することはほとんどありません。水分含有量、流量、ガス比、圧力要件は、油井のライフサイクル全体を通じて絶えず変化します。機械的なソリューションは、リアルタイムで適応するように設計されていません。
ここで インテリジェントモータ制御が測定可能な効果を発揮します。可変周波数ドライブは、水分含有量が突然増加したり、流量要件が変化したりするなど、プロセス条件が変化したときに自動的に速度を調整し、オペレータが出力を安定させ、エネルギーの無駄を削減し、機器への過圧を回避するのを支援します。
ポンプ、コンプレッサ、ファンが動的に応答できるようにすることで、可変周波数ドライブは、貯留層やシステムが予測不可能な動作をする場合でも、生産者がスループットを維持するのを支援します。この柔軟性は、運用コストの削減、信頼性の向上、手動介入の減少に直接つながります。
砂漠の暑さから海上の湿度、送電網の安定性から何マイルも離れた孤立した油井パッドまで、多くの石油&ガス施設は、敏感な電気の機器のライフスパンに課題をもたらします。
高調波歪みを最小限に抑える可変周波数ドライブ技術は、電力品質と機器の健全性を維持するのに役立ちます。これは、発電源から遠く離れた遠隔運用において特に重要です。電圧降下、高調波、不安定な電力が生産を中断したり、資産に損傷を与えたりする可能性があります。
環境に適した筐体保護等級を持つモータ制御ソリューションを選定し、可変周波数ドライブと他の制御機器を耐久性のある筐体に組み合わせたパッケージソリューションを検討することで、これらの過酷な現場条件によりよく耐えられます。
極限環境においても、可変周波数ドライブはオペレータが最も重要な場所、すなわち現場の最前線で稼働時間を最大化するのに役立ちます。
可変周波数ドライブの採用は、6つの重要な理由により石油&ガス業界全体で加速しています。
1. 必要な流量と圧力を維持しながら、エネルギー消費を削減
2. ポンプおよびコンプレッサにおいて信頼性の向上と摩耗の低減
3. 高調波低減および回生機能による電力品質の向上
4. 貯留層またはプロセス条件の変化に応じたリアルタイム制御
5. メンテナンス削減と機器寿命延長によるライフサイクルコストの低減
6. 電化および最適化されたモータ使用による炭素排出の低減
生産の安定化、燃料使用量の削減、インフラの最新化、サステナビリティ目標の達成のいずれが目標であっても、ほぼすべてのモータ駆動アプリケーションにおいて可変周波数ドライブは測定可能なROIの実現に貢献します。
PowerFlex®可変周波数ドライブの適用範囲
可変トルクアプリケーション(遠心ポンプ、ファン、コンプレッサ)
定トルクアプリケーション(往復ポンプ、プログレッシブ・キャビティ・ポンプ、ロッドポンプ、スクリューポンプ)
石油&ガス産業運用の最適化が必要ですか? 貴社のアプリケーションに最適な可変周波数ドライブを迅速に見つけましょう。使いやすい ドライブ・マッチ・ツールをお試しください。
公開 2026年8月8日
お客様へのご提案