Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

ドリルメック社は、高精度ドライブソリューションの導入により、CO2回収事業を最適化

イタリアの掘削専門企業はロックウェル・オートメーションのドライブシステムを活用して、新しいCO2回収施設の安全とエネルギー効率を向上しました。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
drillmec land
drillmecのロゴ

ドリルメック社は、陸上および海上用の掘削リグおよびワークオーバーリグ、そして幅広い掘削機器の設計、製造、販売において世界をリードする企業です。真のグローバル企業でありながら、イタリアの機械工学の中心地というルーツに深く根ざしています。

課題

  • ドリルメック社は、二酸化炭素回収のための掘削開始点を、より速く、より安全に、よりコスト効率の高いものにする必要がありました。
  • この作業は労働集約的であるため、現場で働くスタッフの人数が多くなればなるほど、健康と安全のリスクも大きくなります。
  • 掘削開始点の掘削には重機の使用が必要でしたが、手戻りやコスト管理を回避するために非常に高い精度が求められました。 
ソリューション

  • ドリルメック社は、自動掘削システムの精度を向上させるためにAllen-BradleyのPowerFlex® 755TL ACドライブを選択しました。
  • 同社はロックウェル・オートメーションと協力して、現場で運用技術の一部としてドライブを統合、テスト、および導入しました。 
結果

  • PowerFlexドライブを使用することで、掘削テクノロジの精度と精度を向上させることができ、現場での人員を削減しながら、より迅速に掘削できるようになりました。
  • オペレーションの改善により、ドリルメック社はコストを管理し、必要な施設訪問回数を削減し、安全の向上に貢献しました。 

ドリルメック社は、陸上および洋上・沖合アプリケーション向けの掘削リグおよびワークオーバーリグ、そして幅広い掘削機器の設計、製造、販売において世界をリードする企業です。

100年以上の国際的な経験で達成された成果は、世界中のお客様に高く評価されており、プロセス全体を通じて、高品質で人材に重点を置き、効率性を重視する同社の取り組みから生まれています。

同社のアイデンティティの中核を成すのは、安全、環境、そして革新という3つの原則です。世界的に高い信頼性を誇るドリルメック社は、広範なエンジニアリング開発、タイムリーな納品、そして優れたアフターサービスによって高い評価を得ています。 

課題

CCS (Carbon capture and storage: 二酸化炭素回収・貯留技術)には、例えば工場などで排出された時点で二酸化炭素を捕獲し、それを恒久的に貯蔵する適切な地下貯蔵施設にポンプで送り込み、大気中に放出されないようにすることが含まれます。

CCS施設に新しい開始点を設けるには、複雑な岩層に精密に掘削する必要があります。これは重労働であり、健康と安全に対するリスクが高まります。

CCSに対する需要増大に対応するために、ドリルメック社は掘削作業におけるコスト、リスク、および高価な手直しの必要性を最小限に抑える必要がありました。これを実現するには、掘削システムの精度、操作のしやすさ、および費用対効果を向上させる方法を見つける必要がありました。

掘削プラットフォームの電気システムは国営電力網から電力供給されているため、高調波係数を低く抑える必要がありました。これは全高調波歪み(THD)を5%以内に抑えるために不可欠でした。

ソリューション

ドリルメック社は、Allen-BradleyのPowerFlex® 755TL ACドライブを使用してCCS掘削システムをアップグレードし、テクノロジの固形物処理ポンプの制御システムに追加しました。

アクティブ・フロント・エンド(AFE)技術を搭載したロックウェル・オートメーションのドライブを使用することで、システムの高調波歪み係数を適切な制限内に抑えることができました。

これにより、ドリルメック社はモータ制御がより的確にできるようになり、特定の現場条件に合わせてポンプ速度と性能を最適化できるようになりました。

ドライブの性能を最適化することで、システムの摩耗と擦り切れを低減し、作業の効率と速度を向上させて開始点をより速く掘削できます。また、この技術は掘削作業の多くの側面を自動化するのに役立つため、現場で必要なスタッフオペレータの人数も削減できます。

結果

摩耗と擦り切れを最小限に抑えることで、システムの関連コンポーネントの平均故障間隔(MTTI)の改善を期待しています。これにより、メンテナンスコストが削減されるだけでなく、ダウンタイムを低減しながら技術の稼働期間を延長することにもつながります。これにより稼働率が向上し、ドリルメック社は一定期間内により多くの掘削開始点を掘削できるようになります。

現場のスタッフ数が減ることで、確実に安全衛生規格を遵守するという課題は大幅に簡素化されます。また、この技術はより高精度で、変化する現場の状況に合わせて動的に調整しやすいため、長期的にはエネルギー効率が向上します。これにより、運用コストを削減し、効率性をさらに向上させることが期待されています。

先進国の企業や各国が、排出量を根本的に削減すると同時に経済成長を促進する方法を模索するにつれて、CCS施設に対する需要は高まっています。ドリルメック社はCCSの新規施設を迅速かつ正確に、安全かつ手頃な価格で開発することで、世界中の組織や国々が環境および経済の目標を達成できるよう支援しています。

公開 2025年7月1日

トピック: Front End Engineering & Design 鉱業
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ケーススタディ
  5. Chevron LeftChevron Left ドリルメック社は、高精度ドライブソリューションの導入により、CO2回収事業を最適化