Loading

Software di simulazione Arena nella logistica

Modella e valuta ogni aspetto della tua rete logistica
Camion che si muovono sfocati ad alta velocità
Logo di Arena Simulation
    • Panoramica
    • Call center
    • Call center
    • industria alimentare
    • industria alimentare
    • Governo e militare
    • Governo e militare
    • Sanità e ospedali
    • Sanità e ospedali
    • Logistica
    • Logistica
    • Produzione
    • Produzione
    • Estrazione
    • Estrazione
    • Oil & Gas
    • Oil & Gas
    • Imballaggio
    • Imballaggio
    • Porto e terminal
    • Porto e terminal
    • Vendita al dettaglio
    • Vendita al dettaglio
    • Catena di approvvigionamento
    • Catena di approvvigionamento
    • Casi di studio
    • Casi di studio
  • Arena Software nel mondo accademico
    • Panoramica
    • Domande frequenti
    • Domande frequenti
    • Requisiti di sistema
    • Requisiti di sistema
    • Servizi di formazione
    • Servizi di formazione
    • Servizi di consulenza
    • Servizi di consulenza
    • Panoramica
    • Trova un distributore
    • Trova un distributore
    • Opzioni di download del software
    • Opzioni di download del software
    • Casi di studio
    • Casi di studio
    • Blog
    • Blog
Scarica la demo gratuita

Arena Simulation Software ha una comprovata esperienza nell'aiutare le aziende a modellare e valutare praticamente ogni aspetto della loro rete logistica.  La metodologia di modellazione con schema di flusso di Arena rende facile definire e comunicare le complessità della logistica complessa. 

Le ampie capacità di Arena lo rendono una soluzione eccellente per l'ottimizzazione della logistica.

Questo video mostra un modello di aeroporto che comprende i passeggeri che si spostano attraverso i controlli di sicurezza fino al decollo del piano.


Software di ottimizzazione della logistica

La logistica interessa ogni parte di un'azienda e si estende anche ai fornitori, ai vettori e ai clienti. È inutile dire che la logistica è complicata e presenta molti componenti interdipendenti. Questo alto grado di complessità è difficile da gestire senza l'uso di modelli che rappresentino accuratamente i processi e le loro interazioni.

Che cos'è l'ottimizzazione della logistica?

L'ottimizzazione della logistica aiuta a determinare come diversi fattori influenzano i processi logistici e le transizioni tra queste attività, in modo da poter ridurre i costi e migliorare la produttività. Ad esempio:

  • I costi e i tempi possono essere migliorati con meno di un carico di camion (LTL) rispetto a un carico completo di camion (FTL) tenendo conto dello svolgimento del processo di staging, dei costi della manodopera, degli straordinari, delle spese di ritardo e dei guasti previsti?
  • I costi e i tempi possono essere migliorati con un programma chiatta per chiatta o un programma chiatta fisso?
  • L'efficienza può essere migliorata e le spese complessive ridotte se si aggiunge un secondo compartimento al magazzino?

Un'ottimizzazione efficace richiede la simulazione, ed è qui che Arena può aiutare.

Arena è la principale piattaforma di simulazione a eventi discreti al mondo, utilizzata dalla maggior parte delle aziende Fortune 100.

Caratteristiche e funzionalità

Svolgimento del processo logistico facile da creare

  • Arena utilizza una metodologia di modellazione che consente di creare uno svolgimento del processo logistico in modo rapido, intuitivo e facile da apprendere
  • Gli elementi e le strutture drag and drop di Arena consentono di creare simulazioni e visualizzare i risultati con coinvolgenti capacità di animazione 2D e 3D che non richiedono assistenza alla programmazione

Dashboard per l'ottimizzazione della logistica 

  • Le dashboard dinamiche integrate di Arena forniscono le informazioni necessarie per ottimizzare completamente la logistica
  • All'interno di Arena puoi creare visualizzazioni personalizzate delle informazioni del modello per comprendere meglio cosa sta accadendo nel tuo svolgimento del processo

Funzionalità comuni

  • Operazioni JIT
  • Valutare alternative di spedizione e trasporto
  • Determinare la posizione migliore per il magazzino o altre strutture
  • Valutare le regole di dispatching
  • Determinare i requisiti di dimensione della struttura
  • Identificare i colli di bottiglia nella rete logistica
  • Quantificare i rischi
  • Determinare i requisiti di capacità del magazzino
  • Valutare le strategie di picking del magazzino
  • Determinare i requisiti di manodopera

Software di simulazione degli impianti

Per il corretto funzionamento di un impianto è necessario coordinare più operazioni di processo affinché lavorino con la massima efficienza. Se la linea di produzione è sbilanciata, il risultato può essere un aumento del WIP, una maggiore quantità di materiale fuori specifica e una riduzione del rendimento dell’impianto. Le inefficienze logistiche possono anche aumentare i costi quando la produzione deve fermarsi a causa di vincoli delle risorse o della capacità di stoccaggio disponibile. La simulazione può aiutarvi a ottimizzare i processi del vostro impianto per ridurre i costi e migliorare il rendimento.


Cos’è la simulazione degli impianti?

Il software di simulazione degli impianti consente di creare modelli digitali dei vostri processi di produzione per migliorare il modo in cui ogni processo interagisce con, transita verso e viene influenzato dal processo successivo. Ad esempio:
  • Produzione: modellazione delle interazioni e della variabilità tra sistemi e risorse. Individuazione delle inefficienze e dei colli di bottiglia, nonché delle modalità con cui le operazioni a valle possono influenzare la produzione.
  • Imballaggio: modellazione degli effetti delle regolazioni della velocità delle macchine o dei nastri trasportatori, nonché dei periodi di fermo macchina e della manutenzione del sistema.
  • Logistica: individuazione di come la pianificazione o l’allocazione delle risorse influisce sull’efficienza nelle attività di ricezione, distribuzione e stoccaggio.

Software di simulazione del magazzino

Che stiate ancora cercando di determinare la posizione e le dimensioni del vostro magazzino, o che abbiate bisogno di migliorare l’efficienza e ridurre i costi della vostra struttura esistente, la simulazione può aiutarvi.

Cos’è la simulazione del magazzino?

La simulazione del magazzino è un modello basato su computer delle operazioni e dei workflow del magazzino che può essere utilizzato per convalidare, testare e migliorare le prestazioni dei vostri magazzini. Le simulazioni nel mondo virtuale possono essere utilizzate per prevedere e migliorare rapidamente le prestazioni effettive, a basso costo e con un rischio inferiore rispetto ai test sul campo. Questi modelli consentono alle aziende di testare l’impatto delle modifiche “what if” prima di selezionare o modificare uno qualsiasi dei seguenti elementi:

  • Posizione geografica del magazzino
  • Dimensioni della struttura in base ai requisiti di capacità, con la possibilità di scalare
  • Layout del pavimento, organizzazione dei prodotti e strategia di prelievo per aumentare il throughput
  • Requisiti di manodopera per ogni turno e per processi complessi
  • Condivisione o aggiunta di attrezzature e altre risorse
  • Pianificazione per l’aumento del volume

Il software di simulazione del magazzino Arena è lo strumento completo per valutare il vostro magazzino. Non solo potete simulare più variazioni all’interno di processi specifici per determinare se le attrezzature o la manodopera stanno causando il collo di bottiglia, ma potete anche testare come si riducono le efficienze quando interagiscono diversi processi come il prelievo e la pallettizzazione.

Senza alcuna esperienza di programmazione, potete utilizzare il drag and drop dei moduli nella simulazione per modellare il vostro magazzino e utilizzare gli strumenti di visualizzazione 2D o 3D di Arena per visualizzare le modifiche. I modelli possono essere eseguiti più volte con variabili diverse per fornire informazioni su come migliorare i processi.


Settori correlati

Software di simulazione Arena in porto e terminal
Software di simulazione Arena in porto e terminal
Software di simulazione Arena in porto e terminal
Il software di simulazione Arena è la soluzione ideale per aumentare il vostro vantaggio competitivo nello svolgimento globale di merci e materiali.
Ulteriori informazioni
Software di simulazione Arena nella catena logistica
Software di simulazione Arena nella catena logistica
Software di simulazione Arena nella catena logistica
Il software di simulazione Arena ha una comprovata esperienza nel consentire alle aziende di modellare e valutare tutto, dalla catena logistica globale ai magazzini.
Ulteriori informazioni
Software di simulazione Arena nel settore retail
Software di simulazione Arena nel settore retail
Software di simulazione Arena nel settore retail
Il software di simulazione Arena è uno strumento potente per analizzare tutti gli aspetti di un'attività commerciale.
Ulteriori informazioni
Software di simulazione Arena nella linea di produzione
Software di simulazione Arena nella linea di produzione
Software di simulazione Arena nella linea di produzione
Il software di simulazione Arena consente ai produttori di implementare soluzioni di ottimizzazione della produzione che funzionano effettivamente nella loro attività di produzione.
Ulteriori informazioni
Arena Simulation Software in Packaging
Arena Simulation Software in Packaging
Arena Simulation Software in Packaging
Arena Simulation Software enables you to model and predict system performance.
Ulteriori informazioni
Software di simulazione Arena nei settori governativo e militare
Software di simulazione Arena nei settori governativo e militare
Software di simulazione Arena nei settori governativo e militare
Il software di simulazione Arena è utilizzato da agenzie governative, organizzazioni militari e di difesa in tutto il mondo per pianificare meglio politiche, processi e operazioni.
Ulteriori informazioni

Casi di studio

Ordina e filtra
Filtra e perfeziona
Ordina per
Mostrando {0}-{1} di {2} risultati
Ordina per:
Elementi per pagina:
{0}-{1} of {2}

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Software di simulazione Arena
  5. Chevron LeftChevron Left Modellazione a eventi discreti
  6. Chevron LeftChevron Left Software di simulazione Arena nella logistica
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: