Il settore sanitario sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti. Il controllo dei costi, l'adeguamento alle nuove normative e il miglioramento dell'esperienza dei pazienti sono solo alcune delle aree che traggono vantaggio dall'analisi predittiva in ambito sanitario. I fornitori di servizi sanitari di tutto il mondo utilizzano Arena per studiare il flusso dei pazienti, i requisiti del personale, ottimizzare l'uso delle strutture, snellire i processi di pronto soccorso e di ammissione, la pianificazione delle strutture e altro ancora.
Questo video mostra un'animazione di una farmacia in Arena Visual Designer.
Caratteristiche e funzionalità
Modellazione predittiva in ambito sanitario
- Arena utilizza una metodologia di schema di flusso che consente la modellazione predittiva in ambito sanitario della vostra struttura o del vostro processo in modo rapido, intuitivo e facile da apprendere
- Gli elementi e le strutture drag and drop di Arena consentono di creare simulazioni e visualizzare i risultati con coinvolgenti capacità di animazione 2D e 3D che non richiedono assistenza alla programmazione
Dashboard per l'analisi predittiva
- L'analisi dei modelli è rapida e semplice con i dashboard dinamici integrati di Arena
- All'interno di Arena è possibile creare visualizzazioni personalizzate delle informazioni del modello per comprendere meglio cosa sta succedendo nel vostro ospedale e sviluppare analisi predittiva per le vostre operazioni
Funzionalità comuni
- Analizzare il flusso dei pazienti
- Snellire i processi di ammissione
- Migliorare le prestazioni del pronto soccorso
- Ottimizzare l'utilizzo delle strutture
- Validare i piani di risposta alle emergenze
Cos'è la simulazione del flusso dei pazienti in ospedale?
Il software di simulazione del flusso dei pazienti Arena aiuta gli ospedali a misurare e ottimizzare i loro processi per migliorare il flusso dei pazienti. Arena consente agli amministratori degli ospedali di creare modelli che possono essere testati e regolati rapidamente, riducendo i costi, risparmiando tempo e diminuendo il rischio spesso associato al tradizionale approccio basato sulla metodologia dei tentativi ed errori.
Gli ospedali sono sistemi dinamici che devono continuamente adattarsi ai requisiti sanitari odierni. Non solo devono trovare nuovi modi per garantire cure migliori a costi inferiori, ma devono anche migliorare l'efficienza e la stabilità operativa, sviluppando al contempo nuovi modelli di cura e di business per espandere la capacità. Sfortunatamente, la maggior parte delle metodologie di miglioramento dei processi non produce modelli che prevedano con precisione i risultati o aiutino gli ospedali a migliorare gli esiti previsti. È qui che entra in gioco Arena Simulation.
Arena ha permesso agli ospedali di determinare quanto segue:
- Impatto dei tassi/pattern di arrivo sulla durata del soggiorno dei pazienti
- Requisiti ottimali delle risorse per soddisfare i programmi chirurgici
- Allocazione appropriata dei letti in base alla demografia dei pazienti
- Riduzione dei costi attraverso l'utilizzo di risorse cliniche comuni
Cos'è la simulazione in medicina d'urgenza?
Arena Emergency Medicin Simulation per i reparti di emergenza consente di modellare tutti gli aspetti del processo e dello svolgimento del processo del reparto di emergenza. Questi modelli di simulazione includono tipicamente le interazioni tra funzioni, le risorse richieste e la variabilità all'interno del processo.
I processi inefficienti nei reparti di emergenza possono comportare tempi di attesa più lunghi per i pazienti o addirittura mettere a rischio la loro vita, soprattutto quando si verificano eventi imprevisti. L'inefficienza aumenta anche i costi e riduce la redditività. La simulazione aiuta a migliorare le operazioni preparandosi al peggio.
La simulazione dei reparti di emergenza può migliorare l'efficienza e i risultati per i pazienti, oltre a ridurre i costi, consentendo di:
- Determinare quanti medici, infermieri e personale di supporto sono necessari per ogni turno
- Ridurre il tempo medio delle visite in pronto soccorso
- Garantire che siano disponibili letti a sufficienza per i pazienti
- Condividere le attrezzature comuni e le risorse del reparto
- Determinare quali pazienti devono ricevere un'attenzione immediata
Software di simulazione Lean/Six Sigma
La produzione snella cerca di massimizzare il valore identificando ed eliminando gli sprechi, mentre Six Sigma cerca di migliorare la qualità riducendo al minimo le variabilità dei processi che causano difetti. Una delle sfide più importanti nell’implementazione di queste metodologie è la misurazione di come le modifiche a una variabile o a un processo influenzino quel processo e gli altri processi a valle. La simulazione può catturare l’impatto della variabilità in modi che i fogli di calcolo e altri metodi non possono.
Cos’è la simulazione Lean/Six Sigma?
Il software di simulazione Lean e Six Sigma produce modelli digitali dei vostri processi che vi permettono di vedere come modifiche ipotetiche potrebbero ridurre lo scarto e i difetti e migliorare il valore attraverso la riduzione dei costi e una migliore produttività.Ecco alcuni esempi di come è stato utilizzato in diversi settori industriali:
- Rilavorazione in produzione: i componenti automobilistici non superano il controllo e richiedono una rilavorazione, che causa anche un blocco del sistema. Migliorare il tasso di superamento comporterà tempi di lavorazione più lunghi, ma l’aumento è abbastanza ridotto da migliorare la produttività complessiva e ridurre le possibilità di blocco.
- Elaborazione degli ordini: gli ordini per camion pesanti possono contenere configurazioni in conflitto o essere privi di informazioni chiave quando vengono inviati alla produzione. Un nuovo sistema di elaborazione degli ordini intercetterà gli errori prima che vengano inviati dai concessionari, con conseguenti tempi di elaborazione più coerenti.
- Pianificazione dei trattamenti oncologici: quando i pazienti con i trattamenti più brevi venivano programmati per primi, le risorse di personale e attrezzature erano più disponibili per i pazienti con trattamenti più lunghi nelle ore successive della giornata.
- Gestione delle analisi del sangue in ospedale: l’utilizzo di vassoi più piccoli per trasportare le provette del sangue ha migliorato il valore riducendo lo spreco di risorse e il tempo di risposta.
Potrebbero interessarti anche