Pagina Channels

La pagina Channels contiene una panoramica dei valori di configurazione di tutti i canali del modulo. I valori di ciascun canale indicano come è configurato quel canale specifico nella pagina corrispondente. È possibile modificare alcuni parametri di configurazione in questa pagina, ma non tutti.
SUGGERIMENTO: Per visualizzare o modificare iltutti i parametri della configurazione del canale, utilizzare la pagina Chxx.
Esempio di pagina Channels

Pagine Chxx

Le pagine Chxx vengono visualizzate in base alle modalità dei canali configurate nella pagina Channel Assignments nella finestra di dialogo Device Definition.
Le pagine Chxx disponibili sono:
  • Chxx - Digital Output
  • Chxx - Digital Input
  • Chxx - Counter
  • Chxx - Digital Input, Timestamp
  • Chxx - IO-Link
  • Chxx - Digital Input, Fallback
  • Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal