Pagina Ptxx – Digital Output
Questa pagina è disponibile quando il canale è configurato come “Digital Output, Short Circuit”, oppure “Digital Output, Short Circuit, No Load”. È possibile eseguire determinate operazioni solo quando il progetto è online.
Utilizzare questa pagina per completare le seguenti operazioni:
- Selezionare gli stati delle uscite Program Mode e Communication Fault Mode.
- Abilitare o disabilitare No Load Diagnostics (disponibile solo quando il canale è configurato come “Digital Output, Short Circuit, No Load”).
- Accedere alla diagnostica dei canali.
Esempio di pagina Chxx – Digital Output

Fornire un feedback