Pagina Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback

Questa pagina è disponibile quando il canale è configurato come “Digital Input, Timestamp, Fallback”. È possibile eseguire determinate operazioni solo quando il progetto è online.
Utilizzare questa pagina per completare le seguenti operazioni:
  • Abilitare o disabilitare il canale.
  • Selezionare il tempo del filtro di ingresso.
  • Acquisire le registrazioni cronologiche per le transizioni in ingresso.
  • Abilitare o disabilitare Timestamp Latching.
  • Abilitare o disabilitare Chatter Detection.
  • Configurare le opzioni di Chatter Detection.
  • Accedere alla diagnostica dei canali.
  • Accedere al registro eventi IO-Link a livello di porta.
  • Disabilitare ed eliminare la copia master di Data Storage sulla porta IO-Link.
Esempio di pagina Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal