Pagina Chxx - Digital Input, Fallback
Questa pagina è disponibile quando il canale è configurato come “Digital Input, Fallback”. È possibile eseguire determinate operazioni solo quando il progetto è online.
Utilizzare questa pagina per completare le seguenti operazioni:
- Abilitare o disabilitare il canale.
- Selezionare il tempo del filtro di ingresso.
- Accedere alla diagnostica dei canali.
- Accedere al registro eventi IO-Link a livello di porta.
- Disabilitare ed eliminare la copia master di Data Storage sulla porta IO-Link.
Esempio di pagina Chxx - Digital Input, Fallback

Fornire un feedback