Pagina Chxx - Digital Input, Timestamp
Questa pagina è disponibile quando il canale è configurato come “Digital Input, Timestamp”. È possibile eseguire determinate operazioni solo quando il progetto è online.
Utilizzare questa pagina per completare le seguenti operazioni:
- Selezionare il tempo del filtro di ingresso.
- Acquisire le registrazioni cronologiche per le transizioni in ingresso.
- Abilitare o disabilitare Timestamp Latching.
- Abilitare o disabilitare Chatter Detection.
- Configurare le opzioni di Chatter Detection.
- Accedere alla diagnostica dei canali.
Esempio di pagina Chxx - Digital Input, Timestamp

Fornire un feedback