Pagina Chxx - IO-Link
Questa pagina è disponibile quando il canale è configurato come “IO-Link”. È possibile eseguire determinate operazioni solo quando il progetto è online.
Utilizzare questa pagina per completare le seguenti operazioni:
- Abilitare o disabilitare il canale.Utilizzare questa casella di controllo per disabilitare temporaneamente il canale per:
- Interrompere la comunicazione IO-Link per motivi di sicurezza. Ad esempio, quando si cambia la modalità del canale da “IO-Link” a “Digital Output”.
- Disabilitare Data Storage per la porta IO-Link per evitare operazioni impreviste di backup/ripristino Data Storage. La funzione Data Storage viene riabilitata sulla porta IO-Link quando viene stabilita nuovamente la connessione al dispositivo.
- Accedere alla diagnostica dei canali.
- Accedere al registro eventi IO-Link a livello di porta.
- Disabilitare ed eliminare la copia master di Data Storage sulla porta IO-Link.
Esempio di pagina Chxx - IO-Link

Fornire un feedback