Panoramica modulo LCD

Il modulo 2080-LCD è uno schermo di testo esterno opzionale per un controllore
Micro810
. Il modulo 2080-LCD è dotato di un LCD da 1,5 pollici e di un tastierino. Il modulo 2080-LCD funziona come:
  • Un modulo di memoria di backup per i controllori
    Micro810
    .
  • Una semplice interfaccia uomo-macchina.
  • Lo strumento di configurazione per i blocchi funzione Smart Relay.
Configurare il modulo LCD attenendosi a uno dei seguenti metodi:
  • Utilizzare il software
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  • Utilizzare il menu principale e l'LCD sul modulo 2080-LCD.
IMPORTANTE:
Il modulo 2080-LCD supporta i programmi di
FactoryTalk Design Workbench
o i blocchi funzione Smart Relay.
  • Se si scarica un programma con
    FactoryTalk Design Workbench
    , il processo di download sovrascrive qualsiasi istruzione di blocco funzione Smart Relay.
  • Se si ripristinano le funzioni Smart Relay con il menu principale sul modulo 2080-LCD, la procedura di ripristino sovrascrive il programma
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Per ulteriori informazioni sul modulo 2080-LCD, i blocchi funzione Smart Relay e le istruzioni di cablaggio, vedere il Manuale dell'utente dei controllori programmabili Micro810 (pubblicazione 2080-UM001).
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal