Pagina di configurazione modulo LCD
La pagina di configurazione del
Modulo LCD
è disponibile per i controllori Micro810
. Utilizzare la pagina per eseguire le azioni riportate di seguito:- Aggiungere un modulo LCD alla configurazione del controlloreMicro810.
- Eseguire il backup dei programmi utente e dei file di funzione sul modulo LCD.
- Ripristinare i programmi utente e i file di funzione dal modulo LCD alla configurazione del controlloreMicro810.
- Aprire la vistaVariabili LCDper selezionare le variabili da monitorare utilizzando il modulo LCD.
- Visualizzare lo status di connessione del modulo LCD.
- Configurare le impostazioni hardware per lalettura tasto pulsante.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Collega modulo LCD | Determina se aggiungere il modulo LCD al progetto del controllore Micro810 .Per impostazione predefinita, il modulo LCD non è parte del progetto del controllore Micro810 . |
Stato | Indica le informazioni sullo status del modulo LCD e del controllore. Lo stato include i seguenti valori di sola lettura:
|
Diagnostica | Apre la vista Diagnostica controllore. Il pulsante Diagnostica è disponibile quando il controller è connesso (online). |
Variabili LCD | Apre la visualizzazione Variabili LCD . La vista è disponibile quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
È possibile selezionare un massimo di 200 variabili da monitorare utilizzando il menu Principale del modulo LCD. Il superamento del limite comporta errori di compilazione. |
Impostazioni modulo LCD | |
Abilita lettura tasto pulsante | Attiva le istruzioni di blocco funzione KEY_READ che leggono lo status chiave del modulo LCD. Per impostazione predefinita, le istruzioni del blocco funzione KEY_READ sono disattivate. |
Modalità retroilluminazione | Specifica il comportamento di retroilluminazione per l'LCD remoto. Le opzioni sono le seguenti:
Intervallo è il valore predefinito è selezionato. |
Durata | Specifica l'intervallo di retroilluminazione quando la Modalità retroilluminazione è impostata su Intervallo . Il valore è compreso tra 10 e 120 secondi. Il valore predefinito è 30. |
Contrasto | Specifica il contrasto per la retroilluminazione dell'LCD. Il valore è compreso tra 0 e 100 percento. Il valore predefinito è 50 percento. |
Backup/ripristino | |
Carica all'accensione | Specifica il comportamento del modulo LCD all'accensione del controllore. Le opzioni sono le seguenti:
Il valore predefinito è Disattivato . |
Esegui il backup nel modulo LCD | Avvia il backup dei programmi utente e dei file di progetto del controllore Micro810 nel modulo LCD. Il pulsante Esegui backup nel modulo LCD è disponibile quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
Ripristina dal modulo LCD | Avvia il ripristino dei programmi utente e dei file di progetto del controllore Micro810 dal modulo LCD al progetto.Se l'hardware di 2080-LCD è protetto da password, la password del controllore e la password di 2080-LCD devono essere allineate. Il pulsante Ripristina dal modulo LCD è disponibile quando:
|
Fornire un feedback