Diagnostica controllore

Utilizzare la pagina di diagnostica del controllore per confrontare le impostazioni di configurazione del progetto corrente e del controllore connesso. Se il controllore è disconnesso mentre si visualizza la pagina di diagnostica del controllore, la pagina non sarà disponibile.
La pagina di diagnostica del controllore include le seguenti sezioni:
  • Identità controllore
  • Avviamento
  • Modulo di memoria o Scheda di memoria
  • Informazioni controllore
    (controllori L20E, L50E e L70E)
  • Riepilogo
Se il modulo di memoria, la scheda di memoria o il modulo LCD non è disponibile, è scollegato o danneggiato, il valore mostrato è
Non disponibile
. La sezione
Riepilogo
indica la relativa non disponibilità.
La pagina di diagnostica del controllore non distingue tra modulo di memoria, scheda di memoria e modulo LCD per le diverse famiglie di controllori.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal