Configurazioni nella pagina di diagnostica controllore

Configurazioni nella pagina di diagnostica controllore
Configurazione
Descrizione
Identità controllore
Mostra il numero di catalogo, la revisione del firmware, la serie, il numero di serie e il codice di boot firmware del controllore.
Avviamento
Modalità di comportamento
Controlla il comportamento del controllore durante l'accensione.
Sostituzione override
Mostra l'opzione Cancella errore in fase di accensione.
Modulo di memoria o Scheda di memoria
Carica all'accensione
Stabilisce se il controllore ripristina il progetto dal modulo di memoria all'accensione. L'impostazione viene selezionata nel modulo di memoria all'accensione.
Sovrascrivi impostazioni Ethernet
Determina se le impostazioni Ethernet correnti vengono sovrascritte da quelle nel modulo di memoria quando viene effettuato il ripristino dal modulo di memoria.
Questa impostazione è presente solo nel progetto del controllore e non fa parte delle impostazioni del modulo di memoria.
A differenza dell'impostazione di progetto per caricare sempre, di cui viene effettuato il backup poi letto dalla scheda di memoria al momento dell'accensione,
Sovrascrivi impostazioni Ethernet
viene letta all'accensione dall'impostazione del progetto nel controllore e non può essere letta direttamente dalla scheda di memoria.
Includi valori variabili al backup o al ripristino
Stabilisce se includere i valori del controllore durante il backup o il ripristino del progetto del controllore.
Catalog ID
Mostra il codice modello del controllore o del modulo di memoria.
Versione progetto
Mostra la versione del progetto nel controllore o modulo di memoria.
Informazioni controllore
Tempo attivo CPU
Mostra il tempo totale per cui una CPU è rimasta attiva dall'ultima accensione.
Utilizzo comunicazione
Mostra la velocità di utilizzo dello spazio del buffer di comunicazione del sistema corrente.
Riepilogo
Visualizza:
  • Se il progetto nel modulo di memoria è compatibile o meno con il controllore e il firmware del controllore.
  • Se la password del modulo di memoria corrisponde o meno alla password del controllore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal