Eseguire il backup dei file di progetto in un modulo LCD
Il modulo LCD (2080-LCD) funziona come un modulo di memoria di backup per controllori
Micro810
.Per scrivere i programmi utente e file di funzione per il modulo LCD usare il pulsante
Esegui il backup nel modulo LCD
presente nella pagina di configurazione Modulo LCD
. Il pulsante è disponibile quando il controllore Micro810
è in modalità Programmazione remota
.Prerequisiti
- Il controlloreMicro800è in modalitàProgramma remoto.
Per eseguire il backup dei file di progetto in un modulo LCD
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Nella struttura ad albero delControllore, fare clic suModulo LCD.
- Nella pagina di configurazioneModulo LCD, selezionareEsegui il backup nel modulo LCD.
- NelModulo di memoria, selezionareEsegui backup.
Fornire un feedback