Aggiunta di un modulo LCD

I moduli LCD funzionano come un modulo di memoria di backup per un controllore
Micro810
.
Per aggiungere un modulo LCD
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo spazio di lavoro del controllore.
  2. Nella struttura ad albero del
    Controllore
    , fare clic su
    Modulo LCD
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Modulo LCD
    , selezionare la casella di controllo
    Collega modulo LCD
    .
    Per eliminare un modulo LCD, deselezionare la casella di controllo
    Collega modulo LCD
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal